+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ジャンパー( )は、電子・電気システムにおいて、プリント基板(PCB)やデバイスモジュール内の電気的接続構成を手動で変更するために使用される小型の電気機械部品です。通常、プラスチック製のハウジングに埋め込まれた導電性金属ブリッジで構成されており、ヘッダーとも呼ばれる構成ソケットを形成する一対のピンに取り付けられます。 ジャンパーは、適切なピンを短絡させることで、ソフトウェアの変更やはんだ付けを行うことなく、回路を物理的に閉じる、あるいは回路の動作モードを変更することを可能にします。
ジャンパーは、通信バス上のデバイスアドレス(例えばI²C,SPI など)、電圧設定、周波数、ブートモード、CPUクロック、あるいは特定のハードウェア機能の有効化・無効化といった設定を、簡単かつ確実に選択する上で重要な役割を果たします。 これらは、コンピュータのマザーボード、ディスクドライブ、周辺機器コントローラー、さらには組み込みシステムや実験装置などで一般的に使用されています。
ジャンパーの位置と意味は、通常、技術文書に記載されているか、PCB上に直接印刷されています。 設計によっては、特定の用途やシステム環境に合わせて動作パラメータを調整できる、その他設定の組み合わせも可能です。ジャンパーはシンプルで安価なソリューションですが、現代の回路では、プログラマブルな設定レジスタやインターフェース に取って代わられつつあります。しかし、産業、教育、サービス分野では依然として広く利用されています。
ジャンパーの物理的な形態としては、いわゆるジャンパー (スリップオンキャップ)や、特にプロトタイプ作成の場合にテストポイント間にはんだ付けされた細いワイヤーなどがあります。 診断や保守の場面では、ジャンパーの有無が、デバイスの試運転、テスト機能の起動、あるいはシステムパラメータのリセットの強制において決定的な要素となる場合があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。