+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

고객

team-photo

TME는 가족 회사입니다.

회사의 역동적인 발전과 세계적인 영향력에도 불구하고, 그것은 여전히 지속적이고 우호적인 관계가 비즈니스의 핵심인 사람들에 의해 만들어집니다.

여기서는 피부색과 원산지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 우리가 스스로 설정한 목표를 추구하는 협력입니다. 다문화주의와 개방성은 TME의 강점이며, 그 덕분에 우리는 세계의 가장 먼 곳에도 도달할 수 있습니다.

중국어 할 줄 아십니까?
헝가리어? 아마 힌디어가 당신의 모국어입니까?우리에게 연락하십시오. TME 직원들은 거의 20개의 다른 나라에서 왔고 22개의 언어를 구사합니다. 우리도 당신의 언어를 알고 있을 가능성이 높습니다.

ludzie_PL_NL_napisy.jpg
ludzie_PL_FR_napisy.jpg
ludzie_PL_DE_napisy.jpg
ludzie_PL_JP_napisy.jpg
ludzie_PL_SV_napisy.jpg

글로벌 기업, 하나의 팀

당사는 4대륙 12개국에서 사업을 운영하고 있습니다. 당사는 수천 킬로미터 떨어져 있지만 공통의 가치와 목표를 공유합니다. 당사는 다양하고, 서로 다른 언어를 사용하지만, 같은 방향으로 나아가는 하나의 팀입니다.

TME 팀은 긴밀한 유대관계를 갖고 있으며, 이는 교육 과정, 무역 박람회 및 여러 나라의 직원들이 나란히 함께 일하는 기타 행사에서 만날 때마다 확연히 드러납니다.

전문적이고 개방적인 태도와 당사가 하는 사업에 대한 정직한 참여는 TME에서 우리 모두가 완벽하게 이해하는 언어를 구성합니다. 당사는 국적과 직위에 관계없이 모든 직원이 TME 가족의 일원임을 느낄 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 직접 확인해 보시기 바랍니다.

비즈니스뿐만 아닙니다.

비표준 시장에서는 비표준 접근 방식이 필요합니다.
이것은 TME 직원들이 주로 아프리카와 아시아의 개발도상국을 책임지게 하는 아이디어입니다. 이러한 시장에서 우리의 핵심 임무는 교육입니다. 그렇기 때문에 TME는 현지 상황을 가장 잘 알고 현재의 요구에 신속하게 대응할 수 있는 지역 대사와 협력하고 TME 교육 프로젝트의 일환으로 전자 및 신기술에 대한 지식을 전파하는 데 전념하고 있습니다.우리는 현재 28개국에 40명 이상의 대사를 두고 있습니다.

수년 동안, TME는 또한 대학 및 기술 학교와 적극적으로 협력해 왔습니다. 그들의 학생들은 경험을 쌓고 그들의 이론적 지식을 실천으로 옮기기 위해 우리 회사에서 인턴십과 견습에 참여할 수 있습니다. 또한 가능한 경우 공학, 학사 또는 석사 학위 논문에 필요한 데이터를 학생들에게 제공합니다.

사람은 일만으로 살지 않는다...

TME에서는 균형이 기본이라는 것을 알고 있기 때문에, 열정과 관계가 업무만큼 중요한 공간을 만들고 있습니다. 우리는 화합된 팀입니다 - 서로를 좋아하고 거리를 좁히며 '너'라고 부릅니다. 여가 시간과 발전을 지원합니다 - 풍부한 개발 도서관과 보드게임 대여 서비스를 이용할 수 있으며, 우리 위치에서 정기적으로 열리는 다양한 테마 행사에 참여할 수 있습니다. 일년에 한 번, 예를 들어 가족 피크닉이나 연말 회의 등 큰 모임에서 만납니다. 함께하는 통합부터 주방에서의 일상 대화에 이르기까지 - 고용주로서 진정한 우정이 맺어지는 장소로서의 일터를 만들기 위해 노력합니다. 왜냐하면 TME에서는 당신이 하는 일뿐만 아니라 당신이 누구인지도 중요하기 때문입니다.

DSC_6538.jpg
DSC_6346.jpg
DSC_2955.jpg
DSC_8866.jpg
DSC_5042.jpg
DSC_4933.jpg
DSC_8897.jpg
DSC_9249.jpg
DSC_5366.jpg
DSC_0568.jpg

모든 직원은 독특합니다. 다양성은 TME의 강점입니다!