+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

뉴스레터(TME 뉴스레터) 서비스 제공 규정

시행일: 2012년 3월 30일최신 개정판: 2018년 5월 25일

  1. 총칙
  2. TME 뉴스레터 서비스 주문
  3. 가입자의 개인 데이터 처리
  4. TME 뉴스레터 서비스 제공 조건
  5. TME 뉴스레터 서비스 취소
  6. 불만처리 절차
  7. 최종 조항

1. 총칙

  1. "TME 뉴스레터"라는 제목의 뉴스레터는 Transfer Multisort Elektronik Sp. zo.o.가 Ustronna 41, 93-350 Łódź (폴란드)에 등록된 사무소를 두고 발행합니다. KRS 번호 0000165815에 의거하여 연방법원 등기부(KRS) XX부에 의해 지방법원에 의해 회사 등기부에 등록되었으며, 최초 자본금은 PLN 3,300,000,00,NIP 729-0-10-89-1784 (이하 REG173)입니다.
  2. TME 뉴스레터 서비스의 주제는 무료로 전자우편을 통해 정기적으로 TME를 통해 서비스 사용자의 동의를 얻은 후 일주일에 한 번 이상 서비스 사용자가 지정한 전자우편 주소로 전송하는 것을 포함합니다. TME 및 자회사의 제공물에 대한 정보가 포함된 온라인 뉴스레터, 이벤트, 본 규정 및 적용 법률의 규정에 따라 TME 및 자회사(이하 TME 뉴스레터)의 상업 활동과 관련된 기타 정보.
  3. TME 뉴스레터는 법인격이 없는 자연인, 법인 또는 조직 단위(이하 서비스 사용자 또는 가입자)가 구독할 수 있습니다.

2. TME 뉴스레터 서비스 주문
TME 뉴스레터 서비스는 다음을 사용하여 구독할 수 있습니다:

  1. 등록 양식
  2. TME 홈페이지3."사용자 계정" -> "TME 뉴스레터" 탭

등록 양식을 사용하여 TME 뉴스레터 서비스 주문
뉴스레터 구독하기:

TME 홈페이지에서 TME 뉴스레터 서비스 주문
뉴스레터 구독하기:

"사용자 계정" 탭에서 TME 뉴스레터 서비스 주문
뉴스레터 구독하기:

TME 뉴스레터 서비스 제공과 관련된 TME 의무는 전적으로 본 규정 및 적용 법률의 결과입니다.

3. 가입자의 개인 데이터 처리
TME 뉴스레터 구독은 TME가 데이터 관리자로서 개인 데이터(이메일 주소)의 처리에 동의하는 것을 포함하는 TME 뉴스레터 서비스의 주문을 의미합니다, 2016년 4월 27일 유럽의회 및 이사회의 2016/679 개인정보 처리 및 데이터의 자유로운 이동과 관련된 자연인 보호 및 지침 95/46/EC(일반 데이터 보호 규정, GDPR) 폐지에 관한 규정에 따름

  1. 가입자가 제공하는 개인 데이터(e-mail 주소)는 TME 뉴스레터 서비스를 제공하는 데 사용되는 IT 시스템의 운영자를 제외하고 제3자와 공유할 수 없으며 TME 뉴스레터 서비스를 제공하기 위한 목적 이외의 목적으로 사용될 수 없습니다.
  2. TME에 의한 개인 데이터 처리에 대한 동의를 취소하는 것은 사용자가 본 규정에 정의된 TME 뉴스레터 서비스를 수신하지 않음을 의미합니다. 메일 목록에서 전자 메일 주소를 제거하려면 섹션 5에 설명된 절차를 따릅니다.
  3. TME는 높은 서비스 품질을 보장하기 위해 TME의 개인정보 처리조건 등에 대한 정보를 담은 개인정보 보호정책을 마련하였습니다.

4. TME 뉴스레터 서비스 제공 조건

  1. TME는 TME 뉴스레터를 보낼 주소로 TME 뉴스레터 구독자가 지정한 이메일 주소로 통신을 전달합니다.
  2. TME 뉴스레터 서비스를 사용하려면 서비스 사용자는 활성화되고 적절하게 구성된 전자 메일 계정과 인터넷에 액세스할 수 있는 컴퓨터가 있어야 합니다.
  3. TME 뉴스레터의 각 호는 다음을 포함합니다:
    • 발신인 TME에 대한 정보
    • 내용
    • ITME 뉴스레터 서비스 취소에 대한 정보

TME 뉴스레터를 구독하기로 결정한 서비스 사용자는 2002년 7월 18일 법률 제8.1조에 따라 TME 뉴스레터의 형태로 전자적 수단에 의한 서비스 제공에 대해 마케팅 자료를 제공받는 것에 동의합니다(2002년 법률 저널, No 144, 항목 1204, 개정).뉴스레터의 내용은 법의 보호를 받으며, 구독자는 뉴스레터의 내용을 알기 위한 목적 외에 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.

5. TME 뉴스레터 서비스 취소

  1. 고객은 TME 뉴스레터 서비스를 취소할 수 있습니다.
  2. TME 뉴스레터 서비스 제공에 대한 계약은 다음과 같은 방법으로 종료될 수 있습니다.
    a) 메일링 목록에서 구독자의 전자 메일 주소를 제거함으로써 자체적으로이 목적:

    1. 웹 서비스 페이지 중 하나로 이동: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn, tme.com
    2. 홈페이지로 이동하거나 로그인 후 "사용자 계정" 탭의 TME 뉴스레터 섹션으로 이동합니다
    3. 전자우편 필드에 삭제할 주소를 입력합니다
    4. 저장 단추를 클릭한 다음 전자 메일 메시지에 제공된 링크를 클릭하면 TME 뉴스레터 구독자 데이터베이스에서 지정된 전자 메일 주소가 제거됩니다.

    b) 이메일 주소 삭제 요청을 <[email protected] >에 제출함으로써. 이렇게 하려면 구독자가 제거할 주소를 사용하여 제거 요청을 전송해야 합니다.

6. 불만처리절차

  1. TME 뉴스레터 구독자는 TME 뉴스레터 서비스와 관련하여 불만 사항을 제출할 수 있습니다.
  2. 불만 사항은 불만 사항의 근거가 되는 이벤트 발생일로부터 7일 이내에 이메일로 <[email protected] >로 전송됩니다. 해당 날짜 이후에 제출된 불만 사항은 TME가 고려하지 않습니다.3.불만 사항에는 불만 사항을 제출하는 사람의 이메일 주소(응답 내용을 전송해야 함), 불만 사항의 내용 및 제안된 상황 해결 방법이 포함되어야 합니다.
  3. 불만 사항은 접수일로부터 14일 이내에 처리되어야 합니다. 불만사항에 대한 답변은 불만사항 제출에 사용된 이메일 주소로 전송됩니다.

7. 최종 조항

  1. 본 규정은 TME 웹사이트에 게시된 날부터 시행됩니다.
  2. TME는 특히 TME에 의해 채택된 절차의 변경 사항을 반영하도록 내용을 업데이트하기 위해 언제든지 본 규정의 변경 사항을 도입할 수 있습니다. 본 규정에 도입된 모든 변경 사항은 TME 웹 페이지에 게시될 때 구속력을 갖습니다.
  3. TME는 7일 전의 통지에 따라 가입자와 체결한 TME 뉴스레터 서비스에 대한 계약을 해지할 수 있습니다.
  4. 구독자가 본 규정 또는 관련 법률의 조항을 위반하는 경우, TME는 TME 뉴스레터 서비스의 제공을 즉시 중단할 수 있습니다.
  5. 이 규정에서 발생하는 모든 법률 관계는 폴란드 법률의 적용을 받습니다. 모든 분쟁은 관할 연방 법원에 의해 해결되어야 합니다.6.TME 뉴스레터 서비스 제공과 관련하여 추가적인 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의하십시오: [email protected] 또는 기존 메일을 통해:Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska