+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

조이스틱

(4)

Joysticks are indispensable elements of many machines and devices. Professional manipulators ensure precise simulation of movements and transferring them to the offset of the formed objects. Joysticks are used in such areas as video analysis (tracking systems and camera operation), measuring machines, autonomous robots or medical diagnostics. The main property of joysticks is their precision, which often influences the number of supported axes and stable positions. Depending on the needs, there are also additional buttons that can be used to invoke given functions. During the selection, it is also worth paying attention to the information provided by the manufacturer which concerns mechanical and electrical durability as well as the material from which the body of the element is made. Another important feature is load-bearing capacity in interfaces, which should be adapted to the electronic system. Moreover, work ergonomics may also be important - for example, if a machine operator works in thick gloves, the shape of joystick should be chosen so as not to hinder any movements.

Joysticks on the TME offer

Distributor of electronic components Transfer Multisort Elektronik offers joysticks for various purposes. The product catalogue contains items along with a description and an overview photo. The search engine allows you to narrow browsing to the necessary parameters such as the number of supported axes, stable positions (1-position or 4-position) and mechanical / electrical durability (in terms of working cycles). The description also contains parameters including contact load (into a resistive load) and type of the output. TME distributes products of such manufacturers as Apem, CH Products or Omter TYXN.

제품: 4

창고:

TME
전부
페이지 1
조이스틱; FIRE 기능, 1 x NO 접점; 안정 위치: 1; DC 하중 @R: 50mA; 접점: NO x4; 조이스틱
제조업체 부품 번호: NVH1D1C1CP2S
제조사: APEM
다음의 수량에 대한 순 가격 1 pcs - 127.26 USD다음의 수량에 대한 총 가격 1 pcs - 127.26 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 10 pcs - 120.05 USD다음의 수량에 대한 총 가격 10 pcs - 120.05 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 20 pcs - 112.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 20 pcs - 112.04 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 100 pcs - 104.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 100 pcs - 104.04 USD
100 TME에 재고 있음
개 번호 (다양성: 1)
최소 주문 수량: 1.
다수: 1.
조이스틱; FIRE 기능, 1 x NO 접점; 안정 위치: 1; DC 하중 @R: 50mA; 접점: NO x4; 조이스틱
제조업체 부품 번호: NVH2D1C1CP2S
제조사: APEM
다음의 수량에 대한 순 가격 1 pcs - 127.26 USD다음의 수량에 대한 총 가격 1 pcs - 127.26 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 10 pcs - 120.05 USD다음의 수량에 대한 총 가격 10 pcs - 120.05 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 20 pcs - 112.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 20 pcs - 112.04 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 100 pcs - 104.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 100 pcs - 104.04 USD
0 TME에 재고 있음
개 번호 (다양성: 1)
최소 주문 수량: 1.
다수: 1.
조이스틱; 안정 위치: 1; DC 하중 @R: 50mA; 접점: NO x4; Ø16.2mm; IP67,IP69K; 조이스틱
제조업체 부품 번호: NVH1D1C0CP2S
제조사: APEM
다음의 수량에 대한 순 가격 1 pcs - 105.20 USD다음의 수량에 대한 총 가격 1 pcs - 105.20 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 10 pcs - 98.63 USD다음의 수량에 대한 총 가격 10 pcs - 98.63 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 20 pcs - 92.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 20 pcs - 92.04 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 100 pcs - 85.47 USD다음의 수량에 대한 총 가격 100 pcs - 85.47 USD
0 TME에 재고 있음
개 번호 (다양성: 1)
최소 주문 수량: 1.
다수: 1.
조이스틱; 안정 위치: 1; DC 하중 @R: 50mA; 접점: NO x4; Ø16.2mm; IP67,IP69K; 조이스틱
제조업체 부품 번호: NVH2D1C0CP2S
제조사: APEM
다음의 수량에 대한 순 가격 1 pcs - 105.20 USD다음의 수량에 대한 총 가격 1 pcs - 105.20 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 10 pcs - 98.63 USD다음의 수량에 대한 총 가격 10 pcs - 98.63 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 20 pcs - 92.04 USD다음의 수량에 대한 총 가격 20 pcs - 92.04 USD
다음의 수량에 대한 순 가격 100 pcs - 85.47 USD다음의 수량에 대한 총 가격 100 pcs - 85.47 USD
0 TME에 재고 있음
개 번호 (다양성: 1)
최소 주문 수량: 1.
다수: 1.
표준 오퍼에 포함되지 않은 제품에 대한 요청
요청이 성공적으로 전송되었습니다. 곧 제공된 이메일 주소로 제품 구매 제안서를 보내드리겠습니다.
고객 번호
제조업체 부품 번호
제조 업체
총액
이메일주소
메시지 내용