+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

액추에이터 - 정의

액추에이터( )는 일반적으로 전기, 공압 또는 유압 신호와 같은 제어 신호를 기계적 운동으로 변환하는 오토메이션 시스템의 실행 요소입니다. 이 장치의 기능은 컨트롤러나 감독 시스템으로부터 수신한 지시에 따라 부품을 이동하거나, 밸브를 열거나, 메커니즘을 작동시키는 등 명령을 물리적으로 실행하는 것입니다.

액추에이터는 제어 및 오토메이션 시스템의 필수 구성 요소로, 이러한 시스템이 변화하는 상황에 실시간으로 대응할 수 있도록 합니다. 설계 및 용도에 따라 액추에이터는 선형 또는 회전 운동을 수행할 수 있습니다. 일반적인 유형으로는 전기 선형 액추에이터, 스테퍼 모터, 공압 실린더, 전동 밸브 등이 있습니다. 현대식 설비에서는 액추에이터가 센서와 통합되는 경우가 많아 정밀한 제어와 실시간 모니터링이 가능합니다.

산업 공학 및 로봇 공학 분야에서 액추에이터는 장치의 "근육" 역할을 하여 제어 시스템의 명령을 실제 동작으로 변환합니다. 빌딩 자동화, 의료 장비, 정밀 광학, 항공우주 시스템과 같은 응용 분야에서 적합한 액추에이터를 선택하는 것은 전체 시스템의 신뢰성, 정확성 및 반응 속도에 직접적인 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기