+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
데시벨(dB) 은 동일한 물리량, 주로 전력, 전압, 음압 또는 신호 레벨의 두 값 사이의 비율을 나타내는 데 사용되는 로그 단위입니다. 이는 상대적 척도이므로 절대값을 나타내는 것이 아니라 두 양 사이의 비율을 나타냅니다. 데시벨 값은 10진 로그( ) 를 사용하여 계산되며, 이를 통해 넓은 동적 범위를 간결하고 해석하기 쉬운 수치 형태로 표현할 수 있습니다.
전기 공학 및 음향학 분야에서 데시벨은 값의 변화가 비선형적이거나 선형 단위로 표현하기 어려운 현상을 분석하는 데 사용됩니다. 이는 전자 회로의 신호 레벨, 데이터 전송 품질( ), 신호 경로의 감쇠( ), 증폭기 이득을 비교하는 것을 단순화합니다. 전력과 같은 에너지 관련 양의 경우, 3dB의 변화는 대략 2배의 차이에 해당하며, 전압이나 전류와 같은 양의 경우 6dB의 변화가 동일한 비례적 변화를 나타냅니다. 음향학 분야에서 데시벨은 표준화된 기준 레벨을 기준으로 인간 귀가 인지하는 소리의 강도를 정량화하는 데 사용됩니다. 이를 통해 소음 수준, 오디오 신호 및 실내 음향 성능을 정밀하게 측정할 수 있습니다. 데시벨은 SI 단위는 아니지만, 실험실 측정과 전자 기기 및 통신 시스템의 문서화 등 기술 실무 분야에서 널리 인정받고 일반적으로 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。