+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/69904/) [정류 다이오드( ) 는 전류가 주로 한 방향으로만 흐르도록 하는 2단자 반도체 소자입니다. 이 다이오드는 n형과 p형이라는 두 반도체 영역 사이의 접합부로 구성되며, 이를 p-n 접합 [이라고 합니다. 이 접합의 전도 특성은 인가된 전압의 극성에 따라 달라집니다. 정방향(forward)에서는 다이오드가 낮은 전기 저항을 나타내는 반면, 역방향(reverse)에서는 저항이 매우 높아 전류의 흐름을 효과적으로 차단합니다.
다이오드의 핵심 기능은 교류(AC)를 정류하는 것이며, 이로 인해 전원 공급 장치, 변환기 및 정류기](/kr/ko/news/library-articles/page/62160/) 회로에서 필수적인 구성 요소로 사용됩니다. 다이오드의 작동 원리는 반도체 재료 내의 전하 운반체의 거동과 접합 경계면에서의 전자와 정공의 재결합에 기반합니다. 설계 및 용도에 따라 다이오드는 스위칭 속도, 항복 전압 또는 전도 효율과 같은 매개변수에 최적화될 수 있습니다.
반도체 기술의 발전으로 제너 다이오드, 쇼트키 다이오드, 발광 다이오드(LED), 터널 다이오드, 레이저 다이오드 등 다양한 유형의 다이오드가 개발되었으며, 각각 전자 회로에서 특정한 기능을 수행합니다. LED는 지표로서의 용도를 넘어 조명 및 디스플레이 기술에 널리 적용되고 있습니다. 특수 다이오드는 보호 회로, 신호 변조 및 검출, 광통신 시스템에 사용됩니다. 전자 공학의 기본 구성 요소인 다이오드는 여전히 많은 복잡한 기능 시스템의 핵심 요소이며, 현대 기술의 발전에 있어 중요한 역할을 계속하고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。