+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
페라이트 는 주로 철, 망간, 아연, 니켈 또는 코발트와 같은 금속 산화물로 구성된 강자성 특성을 지닌 세라믹 재료군입니다. 이 재료들은 산소 격자 내에 금속 양이온이 규칙적으로 배열된 스피넬 또는 가닛형 결정 구조를 특징으로 합니다. 이러한 구조 덕분에 페라이트는 매우 높은 전기 저항률과 결합된 강력한 자기 특성을 나타내며, 이는 고주파 응용 분야에서 와전류 손실을 크게 줄여줍니다.
페라이트는 기존의 강자성 재료( )와 유사하게 자화될 수 있는 능력을 유지하지만(), 그 독특한 특성은 세라믹의 본질과 제한된 전기 전도성에서 비롯됩니다. 전도성이 제한적이기 때문에 페라이트는 무선 주파수 및 마이크로파 장치에 사용하기에 특히 적합합니다. 이러한 특성 덕분에 페라이트는 변압기 코어, 초크, 전자기 간섭(EMI) 필터, 안테나 및 전파 흡수체에 널리 사용됩니다.
화학 조성 및 제조 조건에 따라 페라이트의 자기적 특성은 저자속력과 최소한의 자기 손실을 가진 연질 페라이트부터 영구 자석 생산에 사용되는 경질 페라이트 소재에 이르기까지 다양한 용도에 맞게 조정될 수 있습니다. 또한 조성 및 미세 구조를 제어함으로써 자기 투자율, 손실 계수 및 주파수 응답을 조절할 수 있습니다. 전자 공학 분야에서 페라이트는 고주파 및 동적으로 변화하는 환경에서 작동하는 데 유리한 방식으로 자기적 특성과 유전적 특성을 결합한 핵심 소재입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。