+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
광전지(포토튜브) 는 빛의 존재나 강도 변화를 감지하는 데 사용되는 광전자 공학 부품으로, 다양한 오토메이션, 보안 및 제어 시스템에서 센서 역할을 합니다. 이 장치의 작동 원리는 광전 효과에 기반하며, 이는 전자기 복사(일반적으로 가시광선 또는 적외선 영역)가 반도체 재료에 닿을 때 전기 신호를 생성하도록 유도하는 현상입니다. 설계 및 적용된 기술에 따라 광전 셀은 연속광, 펄스광 또는 변조광에 반응할 수 있습니다.
일반적인 광전 셀은 광선을 방출하는 송신기와, 물체의 존재로 인해 발생하는 광선의 차단, 감쇠 또는 반사를 감지하는 수신기로 구성됩니다. 이 시스템은 물리적 접촉 없이 작동하므로, 모니터링 대상과 직접 상호작용하지 않고도 움직이는 물체나 환경 변화를 빠르고 정확하게 감지할 수 있습니다. 그 결과, 광전 셀은 안전 시스템, 산업 오토메이션, 운송 장치, 광전 센서, 모션 제어 조명 시스템 등에서 널리 사용됩니다.
광전 센서의 장점으로는 높은 감도, 빠른 응답 시간, 그리고 먼지, 진동 또는 변화하는 조명과 같은 가혹한 환경 조건에서도 작동할 수 있는 능력이 있습니다. 적절한 파장, 검출기 유형 및 신호 처리 방법을 선택함으로써 특정 용도에 맞게 기술적 매개변수를 조정할 수 있습니다. 현대 시스템에서 광전지는 종종 마이크로컨트롤러와 통합되어, 고급 데이터 분석, 간섭 필터링 및 지능형 설비의 다른 구성 요소들과의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。