+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/69380/) LCD(액정 디스플레이, Liquid Crystal Display) 는 전압이 가해지면 공간적 배향이 변화하여 빛의 투과 또는 차단 방식에 영향을 미치는 액정의 특성을 활용하는 영상 표시 기술입니다. LCD는 자체적으로 빛을 발산하지 않으며, 대신 외부 광원(일반적으로 액정 매트릭스 뒤에 배치된 백라이트)에서 나오는 빛을 조절하여 시청자에게 보이는 이미지를 생성합니다. LCD의 주요 특징은 낮은 전력 소비와 얇고 가벼우며 에너지 효율이 높은 화면 설계를 구현할 수 있다는 점입니다.
기본적인 LCD 구조는 두 개의 편광층으로 구성되며, 그 사이에 특정 구조(가장 흔한 것은 네마틱(nematic) 유형)로 배열된 액정 층이 위치합니다. 제어 전극( ) 은 전기장 하에서 분자의 배향을 변화시켜, 디스플레이를 통과하는 빛의 편광에 영향을 미칩니다. 사용되는 구동 기술에 따라 LCD는 패시브 모드(해상도와 명암비가 제한적)로 작동하거나, 각 픽셀 [이 박막 트랜지스터(TFT)와 결합되어 정밀한 제어와 향상된 화질을 제공하는 능동 모드로 작동합니다. 액정 디스플레이는 모바일 기기, 컴퓨터 모니터, 텔레비전, 제어판, 시계, 계산기 및 산업용 장비에 널리 사용됩니다. 해상도, 응답 시간, 명암비, 밝기, 시야각과 같은 기술적 매개변수는 사용된 매트릭스 유형(예: TN, IPS, VA)과 LED 백라이트의 품질에 따라 달라집니다. 수동적 이미지 생성 방식을 사용하는 LCD는 정적 콘텐츠를 표시할 때 에너지 효율이 매우 높지만, OLED와 같은 자체 발광 기술에 비해 순수한 검은색 표현이나 빠르게 움직이는 장면의 재현에는 한계가 있을 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。