+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/68960/) 몰(mol) 은 물질량의 SI](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 기본 단위로, 주어진 계 내의 분자, 원자, 이온 또는 기타 기본 입자의 수를 정량화하는 데 사용됩니다. 1몰은 화학 및 분자 물리학의 정량적 척도를 정의하는 물리 상수인 아보가드로 수에 따라, 정확히 6 140 76 × 10²³ 개의 기본 단위에 해당합니다. 몰이 지칭하는 기본 단위는 연구 대상 시스템의 특성에 따라 명시되어야 하며, 이는 원소 내의 원자, 화합물 내의 분자, 또는 [에서 언급된 전해질 내의 이온 등이 될 수 있다.
몰은 원자적 규모와 거시적 규모를 연결하여, 화학 물질의 원자량이나 분자량을 기반으로 실질적인 양을 다룰 수 있게 한다. 정량 분석에서 몰은 물질의 질량과 입자 수 간의 변환, 농도 계산, 화학 반응의 화학량론적 비율, 또는 표준 조건 하의 기체 부피 계산을 가능하게 한다. 몰의 사용은 화학, 생물물리학, 약학, 재료 공학 분야의 계산을 표준화하며, 그 정의는 물질에 독립적이어서 보편적으로 적용될 수 있다.
2019년 현재, 몰의 현대적 정의는 더 이상 탄소-12 시료의 질량을 기반으로 하지 않고, 아보가드로 상수에 할당된 정확한 수치에 기반을 두고 있다. 이러한 재정의는 물리 상수에 기반한 기타 SI 단위들과의 일관성을 높이고, 다양한 과학 분야에서 고정밀 측정을 용이하게 한다. 실험실 실무에서 몰은 용액 조제, 반응식 결정, 화학 과정의 균형 맞추기에 사용되며, 이로 인해 정량 분석에서 가장 빈번하게 적용되는 단위 중 하나가 되었습니다. 물질의 양을 나타내는 척도로서, 몰은 또한 아보가드로의 법칙( [) 및 화학 평형 상태를 설명하는 열역학적 모델에서 중요한 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。