+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
교류(AC) 는 전류의 방향과 크기가 시간에 따라 주기적으로, 일반적으로 사인파 형태로 변하는 전류 흐름의 한 형태입니다. 전하가 한 방향으로 지속적으로 흐르는 직류와 달리, 교류는 주기적으로 방향이 바뀌기 때문에 장거리 전력 전송이 더 효율적이며, 전원 공급 장치에서 더 폭넓게 적용될 수 있습니다.
교류를 특징짓는 주요 매개변수는 주파수( ) 로, 이는 단위 시간당 전류 방향이 완전히 바뀌는 횟수를 나타냅니다. 대부분의 국가에서 전력망( ) 의 주파수는 50Hz 또는 60Hz이며, 이는 전류가 각각 초당 50회 또는 60회 방향을 바꾼다는 것을 의미합니다. 기타 중요한 물리량으로는 신호의 에너지 및 동적 특성을 나타내는 제곱평균제곱근(RMS) 값, 피크 값, 그리고 순간 전류 및 전압이 있습니다.
교류는 발전소의 동기 발전기에 의해 가장 일반적으로 생성되며, 여기서 기계적 에너지는 전자기 유도 를 통해 전기 에너지로 변환됩니다. 변압기를 사용함으로써 교류 전압을 쉽게 높이거나 낮출 수 있어, 송전 및 배전 중 전력 손실을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 특징은 교류 기반 전력 시스템이 전 세계적으로 채택되는 데 결정적인 역할을 했습니다.
교류 전류의 응용 분야는 전력 공학, 전자공학, 오토메이션 의 거의 모든 영역을 아우르며, 주거용 및 산업용 기기 전원 공급부터 전기 구동 장치, 에너지 변환 시스템에 이르기까지 다양합니다. 전자 및 디지털 회로에서 교류는 종종 정류 또는 조정 과정을 필요로 하며, 이는 정류기( ), 인버터, 변환기를 사용하여 수행됩니다. 교류 파형 분석 시 고조파 성분, 위상 변이, 임피던스 를 고려해야 하므로, 교류 이론은 전기 및 전력 전자 공학 의 기초가 됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。