+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PWM(펄스 폭 변조, Pulse-Width Modulation) 은 전자 및 오토메이션 시스템에서 부하로 전달되는 전력을 조절하고, 장치를 제어하며, 고전압 상태의 지속 시간이 가변적인 이진 신호 형태로 정보를 인코딩하는 데 사용되는 기술입니다. 이는 고정 주파수에서 사각파형을 주기적으로 생성하는 방식으로, 펄스 폭과 전체 신호 주기의 비율인 듀티 사이클이 제어 신호의 값에 따라 변조됩니다.
주파수를 일정하게 유지하면서 펄스 폭을 변화시킴으로써, PWM은 부하에 공급되는 평균 전압이나 전류를 효과적으로 제어할 수 있게 합니다. 이 평균값은 신호의 듀티 사이클에 비례하므로, 에너지 손실을 최소화하면서 장치 작동 매개변수를 정밀하게 조절할 수 있습니다. 그 결과, PWM은 전동기 구동, LED 밝기 제어, 솔레노이드 밸브 작동, 아날로그 및 디지털 신호 처리, 그리고 전력 변환 시스템에 널리 사용됩니다.
기존의 선형 제어 방식에 비해 PWM은 트랜지스터와 같은 스위칭 소자가 주로 완전 전도 또는 완전 차단 상태에서 작동하므로 열 관련 전력 손실을 최소화하여 높은 에너지 효율을 제공합니다. PWM 신호는 전용 마이크로컨트롤러 모듈이나 타이밍 회로를 사용하는 하드웨어를 통해 생성되거나, 출력 핀을 적절히 제어하는 소프트웨어를 통해 생성될 수 있습니다.
디지털 시스템에서 PWM은 제어 인터페이스 역할도 수행하여, 순수한 이진 논리 신호를 사용하여 아날로그 정보를 전송할 수 있게 합니다. 연속적인 아날로그 전압이나 값을 얻기 위해, PWM 신호를 펄스 파형을 평활화하는 저역 통과 필터(low-pass filter)를 통과시킬 수 있습니다. PWM의 효율성은 변조 주파수, 펄스 형태, 부하 매개변수 및 구동 회로의 품질을 적절히 선택하는 데 달려 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。