+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
THT(Through Hole Technology) 는 리드형 소자를 인쇄회로기판(PCB)에 뚫린 구멍에 삽입한 후 반대편에서 땜납을 사용하는 방식의, 전자 부품 을 장착하는 전통적인 방법입니다. 이 기술은 1950년대부터 표면 실장 기술(SMT, ) 이 등장하기 전까지 널리 사용되었으나, 높은 기계적 신뢰성, 환경 조건에 대한 내성, 그리고 유지보수의 용이성이 요구되는 상황에서는 여전히 적용되고 있습니다.
THT를 사용하여 장착된 부품은 일반적으로 PCB의 도금 관통 구멍을 통과하는 와이어 또는 핀 형태의 긴 리드를 가지고 있습니다. 이러한 부품의 전기적 및 기계적 연결은 기판 하단의 구리 층에 땜납을 사용하여 이루어집니다. 이러한 구조는 특히 진동, 충격 또는 열 사이클링 조건에서 높은 기계적 강도를 제공하므로, 자동차, 전력 전자, 군사 및 산업 장비 분야에서 선호되는 기술입니다.
기술적 관점에서 볼 때, THT는 PCB에 구멍을 뚫어야 하므로 표면 실장 방식에 비해 생산 시간과 비용이 증가합니다. 또한 리드가 기판을 통과할 물리적 공간이 필요하기 때문에 부품 밀도를 제한합니다. 그럼에도 불구하고 이 기술은 변압기, 커넥터, 전해 콘덴서 또는 빈번한 교체나 테스트가 필요한 부품과 같은 대형 부품을 실장하는 데 여전히 적합합니다.
현대적인 제조 환경에서 THT 조립은 수동, 반자동 방식으로 수행되거나, 기판 하단면의 여러 접합부를 동시에 땜납으로 납땜할 수 있는 웨이브 솔더링 기계를 사용하여 수행될 수 있습니다. 단일 설계 내에서 THT와 SMT를 통합하는 것은 혼합 기술 전자 제품에서 흔히 사용되는 방식이며, 이 경우 각 방법은 특정 기술적 및 구조적 요구 사항에 따라 선택됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。