+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[USB(Universal Serial Bus) 는 컴퓨터와 주변기기 간의 통신을 표준화하기 위해 개발된 범용 직렬 인터페이스입니다. 이 표준을 통해 호스트(예: 컴퓨터)와 키보드, 마우스, 프린터, 카메라, 저장 매체 또는 스마트폰과 같은 연결된 장치 간에 데이터 전송과 전원 공급이 모두 가능합니다. USB는 간소화된 설치, 자동 하드웨어 감지(플러그 앤 플레이), 핫 스왑 기능을 제공함으로써 이전의 다용도성이 떨어지던 병렬 인터페이스( ) 를 대체했으며, 이를 통해 시스템을 종료하지 않고도 장치를 연결하거나 분리할 수 있게 되었습니다.
USB 표준은 1990년대에 도입된 이후 여러 진화 단계를 거쳤습니다. 연속적인 버전(USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 및 USB4)은 데이터 전송 속도, 전력 효율 및 기능 면에서 상당한 개선을 가져왔습니다. 최신 버전은 초당 수십 기가비트에 달하는 대역폭](/kr/ko/news/library-articles/page/69482/) 을 제공하며, 고사양 멀티미디어 애플리케이션을 지원하고 노트북 및 모니터를 포함한 전력 소모가 큰 장치에 전원을 공급합니다.
USB 아키텍처는 중앙 호스트가 허브를 통해 여러 주변기기와 통신하는 스타 토폴로지를 기반으로 합니다. 이 인터페이스는 패킷 기반 데이터 전송을 사용하며, 다양한 장치 클래스에 맞춰진 유연한 통신 프로토콜을 특징으로 합니다. 물리 계층에서는 다양한 커넥터 유형이 사용되며, 그중 USB-A, USB-B, USB-C가 가장 일반적입니다. 특히 USB-C는 양방향 연결이 가능하며 데이터, 비디오, 전원 기능을 단일 인터페이스에 통합합니다.
USB는 유선 통신에만 국한되지 않으며, 컴퓨터 없이도 장치가 호스트 또는 클라이언트 역할을 할 수 있게 해주는 USB OTG(On-The-Go) 기술도 포함합니다. 다재다능함과 지속적인 기술 발전 덕분에 USB는 소비자, 산업 및 전문 전자 분야에서 가장 널리 사용되는 통신 인터페이스 중 하나가 되었습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。