+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/69820/) 정전기 방전(ESD) 은 정전위가 다른 두 물체 사이에서 발생하는 갑작스럽고 순간적인 전하 흐름으로, 일반적으로 직접적인 접촉이나 근접에 의해 발생합니다. 이 현상은 절연체나 전도성 물질의 표면에 축적된 전압 차이로 인해 발생하며, 특히 정전기가 더 쉽게 축적되는 저습도 환경에서 두드러집니다.
ESD는 저에너지 서지에도 매우 민감한 전자 기기 및 반도체 부품에 심각한 위협이 됩니다. 사람이 감지할 수 없는 방전이라도 트랜지스터 게이트를 손상시키거나, 내부 연결을 끊거나, 집적 회로의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 영향은 즉각적일 수 있으며(예: 부품의 완전한 고장), 또는 장기적일 수 있는데, 이 경우 전기적 특성이 저하되어 장치 작동 중에만 증상이 나타납니다.
물리적인 관점에서 ESD는 동적 전위 평형 과정으로, 이 과정에서 축적된 에너지는 공기나 전도성이 높은 다른 매체를 통해 빠르게 방출됩니다. 방전 지속 시간은 매우 짧고(나노초 단위) 높은 피크 전류 값을 나타내므로, 실시간으로 감지하고 억제하기 어렵습니다. 따라서 ESD 예방은 주로 사전 예방 조치에 의존합니다.
전자 산업에서는 습도 제어, 정전기 방지 의류 착용, 인원과 작업 표면의 접지( [), 정전기 방지 보호 구조가 통합된 집적 회로 설계 등 ESD 위험을 완화하기 위한 수많은 표준과 절차가 개발되었습니다. ESD에 취약한 장치에는 특별한 경고 기호가 표시되어 있으며, IEC 61340 또는 ANSI/ESD S20.20과 같은 국제 표준에 정의된 엄격한 절차에 따라 취급해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。