+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
흡수( )는 한 물질이 다른 물질을 흡수하는 물리학적 또는 물리화학적 과정으로, 이때 에너지, 분자 또는 파동이 흡수 물질의 내부로 전달됩니다. 이 현상은 광학(optics)과 음향학( ) 부터 화학 및 재료 공학에 이르기까지 다양한 과학 및 기술 분야와 관련될 수 있으며, 관련된 현상과 환경의 특성에 따라 다양한 형태를 띨 수 있다.
광학의 맥락에서 흡수는 전자기파의 에너지를 흡수하는 매질을 통과할 때 전자기 복사 의 강도가 감소하는 것을 의미합니다. 흡수된 에너지는 대개 열로 변환되거나 원자와 분자의 내부 에너지 상태로 전달되어 이들을 여기시킵니다. 물질의 흡수 특성은 분자 및 전자 구조와 밀접한 관련이 있으므로, 화학 화합물을 식별하기 위한 분광학 등 다양한 분야에서 활용된다.
화학 및 산업 기술 분야에서 흡수는 한 물질(일반적으로 기체)의 분자가 액체나 고체의 내부로 침투하여 균질계를 형성할 때 발생합니다. 분자가 표면에 결합하는 흡착과 달리, 흡수는 체적적 과정과 관련이 있으며 가역적일 수도 있고 영구적인 화학 반응을 일으킬 수도 있습니다.
흡수 현상은 음향학에서도 발생하는데, 이 경우 음파의 에너지가 물질에 의해 부분적으로 흡수되어 파동이 약해지고 파장이 줄어듭니다. 음파를 흡수하는 능력이 높은 재료 는 방음 및 실내 음향 분야에서 주로 사용됩니다. 마찬가지로, 이온화 방사선 분야에서도 흡수는 차폐 및 방사선 방호에 있어 매우 중요합니다.
흡수는 특정 물리량을 흡수하는 물질의 능력을 정량화하는 흡수 계수를 사용하여 수학적으로 설명할 수 있습니다. 많은 산업 및 과학적 응용 분야에서 이 현상을 제어하는 것은 장치와 기술 시스템의 작동 효율성, 안전성 및 정밀도를 위해 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。