+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

입자 가속기 - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/68882/)입자 가속기( )는 전기장을 이용하여 전하를 띤 기본 입자(예: 전자( [), 양성자, 이온)를 가속하고 자기장을 이용해 그 궤적을 제어함으로써, 이 입자들에게 매우 높은 운동 에너지( )를 부여하는 장치입니다( ). 이러한 장비는 입자 물리학, 핵 물리학, 재료 공학, 의학 및 산업 기술 분야의 기초 연구에 활용됩니다.

가속기의 작동 원리는 특수하게 설계된 궤도 내에서 입자를 빛의 속도에 가까운 속도로 가속시키는 데 기초합니다. 설계에 따라 가속은 직선 궤도(선형 가속기)에서 이루어지거나 폐쇄된 고리 궤도(사이클로트론 및 싱크로트론 과 같은 순환 가속기)에서 이루어질 수 있습니다. 개별 가속 펄스는 입자의 운동과 동기화되어 궤적을 제어하면서 점차적으로 에너지를 증가시킵니다.

가속기는 물질의 가장 깊은 수준의 구조를 연구할 수 있게 해주며, 엄청난 에너지를 가진 입자 간의 충돌을 가능하게 하여 새로운 기본 입자를 생성하고, 이를 정밀한 검출기를 통해 기록합니다. 이러한 과정을 분석함으로써 기초적인 물리적 상호작용과 극한 조건 하에서 물질의 특성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

고에너지 물리학 외에도 가속기는 암 치료(예: 양성자 방사선 치료), 방사성 동위원소 생산, 의료용 살균, 반도체 기술 및 비파괴 재료 연구에도 사용됩니다. 의학 및 산업 분야에서는 특정 실용적 과제를 위해 설계된, 출력과 크기가 제한된 소형 가속기가 자주 사용됩니다.

가속기의 개발은 현대 실험 물리학의 핵심 축 중 하나이며, 가속기의 운영에는 빔 매개변수의 엄격한 제어, 고진공, 첨단 전자 장치 및 복잡한 모니터링 시스템이 필요합니다. 대형 강입자 충돌기(LHC)와 같은 이 유형의 가장 큰 시설에서는 빅뱅 직후에 발생한 현상을 탐구할 수 있는 수준의 에너지를 달성합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기