+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
원소 분석 은 분자 구조와 무관하게 화학 물질의 원소 구성을 정성적 및 정량적으로 분석하는 화학 기법입니다. 이 과정은 유기 또는 무기 시료 내의 탄소, 수소, 질소, 산소, 황, 할로겐 및 금속과 같은 기본 원소의 함량을 식별하고 측정하는 것을 포함합니다. 원소 분석은 분석 화학 및 재료 과학의 기초가 되며, 물질의 특성 규명, 경험식 도출, 원료 및 완제품의 품질 관리에 필요한 핵심 데이터를 제공합니다.
조사 대상 시료의 성질에 따라 기타 고전적인 연소법, 분광 분석법(예: ICP-OES, ICP-MS, AAS) 및 CHN 분석과 같은 미세 분석법 등 다양한 원소 분석 방법이 사용됩니다. 유기 화합물의 경우, 원소 분석은 일반적으로 시료의 완전 산화를 거쳐 CO₂, H₂O 또는 NOₓ와 같은 생성물의 양을 검출 및 측정함으로써 해당 원소의 함량을 결정하는 과정을 포함합니다.
현대적인 원소 분석기는 오토메이션을 이용한 자동 주입 시스템, 고온 용광로 및 정밀 가스 검출기를 사용하여 높은 재현성과 분석 감도를 제공합니다. 환경 연구, 제약, 석유화학 및 생물학적 환경 연구 분야에서 원소 분석은 오염 물질 모니터링, 화합물 순도 평가 및 미지 시료의 동정에서 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 현대 품질 관리 시스템의 필수적인 부분으로서 화학 및 소재 산업에서 공정 매개변수를 엄격하게 제어할 수 있게 해줍니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。