+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

소멸 - 정의

소멸(Annihilation) 은 입자와 그 반입자가 만나 서로 소멸함으로써, 이들의 정지 질량이 에너지로 변환되는 물리적 과정으로, 이 에너지는 대개 전자기 복사 의 형태로 방출됩니다. 이 현상은 에너지 및 운동량 보존의 원리뿐만 아니라, 전하 보존 , 바리온 수 또는 레프톤 수와 같은 기타 물리학의 기본 법칙에 따라 발생합니다.

소멸의 가장 잘 알려진 예는 전자 와 양전자, 즉 그 반입자 간의 상호작용입니다. 이 반응의 결과로 두 입자 모두 사라지고, 소멸하는 입자들의 총 질량과 운동 에너지 에 해당하는 총 에너지를 가진 두 개 이상의 광자 감마 광자가 생성됩니다. 실험실 조건 및 양전자 방출 단층 촬영(PET)과 같은 의료 영상 기술에서, 전자-양전자 소멸은 신체 내 방사성 추적자의 분포에 대한 정확한 정보의 원천으로서 핵심적인 역할을 합니다.

소멸은 양성자-반양성자나 중성자-반중성자와 같은 기타 입자-반입자 쌍 사이에서도 발생할 수 있지만, 이러한 경우 수반되는 과정은 더 복잡하며 종종 메손의 형성을 초래하고, 메손은 다시 다른 입자로 붕괴됩니다. 소멸 현상은 우주론적으로도 중요한 의미를 지닙니다. 이는 빅뱅 모델과 초기 우주의 진화에서 분리할 수 없는 요소로, 입자와 반입자의 상호 소멸이 오늘날의 물질 형성에 영향을 미쳤습니다.

소멸 메커니즘은 입자 물리학과 양자장론, 특히 양자전기역학에 의해 설명된다. 소멸 관측과 실험은 반물질 연구, 기본 대칭성 연구, 그리고 정밀한 입자 검출 방법 개발에 있어 결정적인 역할을 한다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기