+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

비중계 - 정의

비중계 는 아르키메데스가 설명한 부력 원리를 이용하여 액체 또는 용질이 용해된 액체의 상대 밀도를 측정하는 측정기입니다. 일반적으로 하단이 넓게 벌어진 유리관으로 구성되어 있으며, 액체에 담갔을 때 수직으로 서 있도록 무게가 추가되어 있습니다. 비중계(hydrometer)의 줄기 부분에는 상대 밀도 단위, 비중, 용질(예: 알코올, 설탕)의 백분율 또는 산업적 용도에 따라 보메(Baume), 브릭스(Brix), API, 플라토(Plato) 단위로 눈금이 표시되어 있습니다.

비중계의 원리는 측정 대상 액체에 잠긴 깊이를 측정하는 데 기초합니다. 액체의 밀도가 높을수록 잠긴 깊이는 짧아집니다. 정확한 측정을 위한 전제 조건은 등온 측정 환경과, 결과를 왜곡할 수 있는 기계적 불순물 및 기포가 없어야 한다는 것입니다. 정확한 측정값은 액체 메니스커스 수준에서 얻어지며, 일반적으로 관의 재질이 젖어 있다고 가정할 때 액체와 관이 접촉하는 지점에서 판독합니다.

비중계는 화학 산업, 식품 산업(예: 양조, 와인 제조), 제약 및 석유화학 산업에서 널리 사용됩니다. 오늘날에는 온도 보정 및 다양한 기준액에 대한 교정이 가능한 디지털 및 전자식 버전도 있어, 결과를 자동으로 판독하고 기록할 수 있습니다. 기술 및 산업 실험실에서 비중계 측정은 복잡한 분석 인프라 없이도 간단하면서도 재현성이 매우 높은 측정 방법입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기