+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

비소화 갈륨(GaAs) - 정의

갈륨 비소(GaAs) 는 갈륨(Ga)과 비소(As) 원자로 구성된 반도체 화합물로, III-V족 화합물에 속합니다. 이 물질은 아연 블렌드 결정 구조와 넓은 직접 밴드갭을 특징으로 하며, 이로 인해 광전자 공학 분야에서 특히 효과적입니다. 일반적으로 사용되는 실리콘과 달리, GaAs는 전하 운반체의 직접 재결합을 가능하게 하여 높은 발광 효율을 제공합니다.

이 소재는 또한 높은 전자 이동도를 특징으로 하여, 매우 빠른 전자 소자 및 전자 소자 의 제작이 가능합니다. 그 결과, 갈륨 비소는 고주파 트랜지스터, 마이크로파 증폭기 , 반도체 레이저, LED는 물론 고효율 태양전지, 특히 우주 응용 분야에서 사용됩니다. 또한 GaAs는 이온화 방사선에 대한 내성을 나타내므로, 방사선 수치가 높은 환경에서 그 유용성이 더욱 높아집니다.

갈륨 비소 소자의 제조에는 기상 에피택시(gas-phase epitaxy)나 분자 빔 에피택시(molecular beam epitaxy)와 같은 첨단 에피택시 기술이 필요합니다. 이러한 공정은 실리콘에 비해 비용이 더 많이 들지만, 고속 및 에너지 효율이 요구되는 응용 분야에서는 GaAs의 물리적 특성이 이러한 한계를 상쇄합니다. 갈륨 비소는 또한 AlGaAs나 InGaAs와 같은 더 복잡한 반도체 물질의 기초가 되며, 이를 통해 다양한 전자 및 광학적 특성을 지닌 구조를 설계할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기