+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
무차별 대입 공격 은 암호학적 기법이자 보안 침해 기법으로, 보호된 컴퓨터 시스템 자원에 무단으로 접근하기 위해 가능한 모든 키, 비밀번호 또는 기타 인증 정보를 체계적이고 철저하게 탐색하는 방식으로 이루어집니다. 이 기법은 충분한 시간과 컴퓨팅 자원이 주어지면, 비밀 값(예: 비밀번호, 암호화 키)에만 의존하는 모든 보안 조치는 뚫릴 수 있다고 가정합니다.
무차별 대입 공격은 원시적인 공격으로 간주되지만, 기타 방법(사전 공격, 사회 공학 또는 암호 해독 등)이 실패하는 상황에서는 효과적입니다. 가장 단순한 형태에서는 올바른 일치값이 나올 때까지 문자 조합을 차례로 시도하는 것이 포함되며, 이로 인해 그 효과는 공격 대상인 비밀번호나 키의 길이와 엔트로피 에 크게 좌우됩니다.
무차별 대입 공격에 대한 방어 관점에서, 보안 시스템은 시간 지연, 일정 횟수의 실패 후 계정 차단, CAPTCHA, 그리고 높은 계산 비용을 요구하는 암호학적 해시 함수(예: bcrypt, scrypt, Argon2)와 같은 메커니즘을 구현합니다. 대칭 및 비대칭 암호화에서, 알고리즘 을 설계할 때 키 길이가 무차별 대입 공격에 필요한 시간을 기하급수적으로 증가시키도록 하여, 현재의 기술 수준에서는 실행이 불가능하도록 만듭니다.
사이버 보안 분야에서 무차별 대입 공격은 자동화 스크립트, 봇넷 및 침투 테스트 소프트웨어(예: Hydra, John the Ripper)가 사용하는 주요 공격 경로 중 하나로 남아 있으므로, 이를 식별하고 효과적으로 무력화하는 것은 탄력적인 IT 시스템 설계에 있어 필수적인 요소입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。