+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
바로그래프( )는 시간 경과에 따른 대기압의 변화를 지속적으로 기록하는 데 사용되는 정밀한 기상 관측 기기입니다. 이는 기존의 아네로이드 기압계( , )에 데이터 기록 장치를 추가하여 발전시킨 것으로, 압력 변화의 동향을 그래프로 기록할 수 있게 해줍니다. 대부분의 경우 회전 드럼 위에 종이 테이프나 다른 기록 매체를 감아 선 형태로 표시됩니다. 바로그래프의 핵심 요소는 외부 압력 변화의 영향으로 변형되는 일련의 연결된 아네로이드 챔버(금속 진공 상자)입니다.
시스템의 기하학적 변화는 기계적으로 증폭되어, 대개 레버, 기어 및 보상 스프링 시스템을 통해 기록 시스템으로 전달되어 미세한 압력 변동을 정확하게 재현할 수 있게 합니다. 종이 차트가 감긴 실린더의 회전 속도는 기계식 또는 전자식 시계에 의해 제어되어 시간적 변동성을 정밀하게 나타냅니다.
현대식 바로그래프에는 압력 변환기와 디지털 데이터 기록을 가능하게 하는 전자 시스템이 장착되어 있어, 추가적인 처리 및 분석이 가능하고 기상 예보 시스템이나 지구물리학적 응용 분야와 통합될 수 있습니다. 바로그래프는 기상학, 항공, 대기 연구, 수문학, 그리고 폭풍, 대기 전선 또는 폭발에 수반되는 기압파와 같은 미기후 및 동적 현상 분석과 관련된 과학적 응용 분야에서 사용됩니다. 바로그래프의 구조는 장기적인 대기압 추세를 신뢰성 있게 기록할 수 있도록 높은 감도와 온도 안정성, 그리고 기계적 교란에 대한 내성을 보장해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。