+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

버저 - 정의

비퍼는 전기 신호를 고정 또는 변조된 주파수 소리로 변환하는 소형 전기 음향 부품입니다. 일반적으로 전자 장치 및 자동화의 신호 구성 요소로 사용되며 시스템 작동에 대한 경고, 정보 또는 확인 역할을 합니다. 버저의 작동은 일반적으로 사용되는 기술에 따라 압전 또는 전자기 현상을 기반으로 합니다.

압전 버저는 압전 재료를 사용하여 전원이 공급되면 치수가 변경되어 소리 발생 멤브레인이 진동합니다. 이러한 유형의 디자인은 전력 소비가 적고 수명이 길기 때문에 배터리로 구동되는 장치에 특히 유용합니다. 반면 전자기 버저는 코일을 통해 흐르는 교류 전류에 의해 생성된 자기장을 통해 진동판의 인력과 반발력의 원리로 작동합니다.

이러한 구성 요소는 액티브 또는 패시브 버전으로 제공될 수 있습니다. 액티브 버전은 신호 발생기가 내장되어 있으며 전원 공급 장치만 있으면 작동합니다. 패시브 버전은 적절한 주파수의 외부 신호 소스가 필요하므로 방출되는 소리를 정밀하게 제어할 수 있습니다.

버저는 경보 시스템, 가전제품, 시계, 산업용 컨트롤러, HMI 패널 및 의료 장비에 널리 사용됩니다. 빠른 응답과 다양한 강도와 톤의 음향 신호를 생성할 수 있는 기능이 특징이며, 이를 통해 오류 신호기 및 사용자 인터페이스( )의 요소로 모두 사용할 수 있습니다. 버저 시스템을 설계할 때는 버저의 전기 및 음향 파라미터와 장착 방법을 고려하는 것이 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기