+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

CDMA - 정의

CDMA(코드 분할 다중 액세스)는 고유한 확산 코드를 사용하여 동일한 주파수 대역에서 여러 신호를 동시에 전송할 수 있는 다중 액세스 기술입니다. TDMA(시분할 다중 액세스) 또는 FDMA(주파수 분할 다중 액세스)와 같은 다른 다중 액세스 방식과 달리 CDMA에서는 각 사용자에게 개별 시퀀스 코드가 할당되므로 전송되는 데이터가 시공간적으로 겹쳐도 구분할 수 있습니다.

이 기술은 정보 콘텐츠에 필요한 것보다 훨씬 넓은 대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 스프레드 스펙트럼(스프레드 스펙트럼) 기술을 기반으로 합니다. 확산은 사용자의 신호에 소위 확산 코드라고 하는 의사 랜덤 시퀀스를 곱하는 방식으로 이루어집니다. 동일한 코드를 알고 있는 수신기는 다른 전송을 노이즈로 무시하고 원래 신호를 효과적으로 복구할 수 있습니다. 이러한 방식으로 동일한 주파수 범위에서 여러 개의 독립적인 데이터 스트림이 공존할 수 있습니다.

CDMA는 2세대 및 3세대 휴대폰 시스템(예: IS-95, cdmaOne, CDMA2000)과 위성 통신 및 군사 시스템에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 간섭에 대한 높은 내성, 스펙트럼의 효율적인 사용, 낮은 신호 전력 수준에서 우수한 전송 품질로 인해 이 방식은 특히 사용자 밀도가 높은 환경에서 그 가치가 높았습니다.

기술적 관점에서 CDMA를 구현하려면 정확한 동기화 타이밍과 고급 디코딩 알고리즘을 사용하여 중복되는 전송 중에서 관련 신호를 구별하고 재구성해야 합니다. 실제로 CDMA 작동의 핵심 요소는 주어진 사용자 코드를 인식하고 해당 신호를 다른 신호와 분리하는 소위 상관관계 검출기입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기