+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

천장 미터 - 정의

고도계( )는 지표면 위의 구름 기슭 높이를 측정하는 데 사용되는 기상 관측 기기입니다. 일반적으로 레이저 또는 다이오드 펄스를 대기 중으로 수직으로 보내 산란광을 분석하는 방식으로 작동합니다. 아래쪽 구름층에서 반사된 후 빔이 감지기로 돌아오면 신호의 비행 시간을 정확하게 결정하고 빛의 속도에 따라 구름층까지의 거리를 계산할 수 있습니다.

최신 고도계는 높은 정확도와 대기 상태를 지속적으로 모니터링하는 기능이 특징인 라이더(빛 감지 및 거리 측정) 기술 을 사용합니다. 이를 통해 구름 기저를 감지할 수 있을 뿐만 아니라 고급 버전에서는 다층 구름 구조와 대기 중 에어로졸의 존재를 관찰할 수도 있습니다.

이러한 수단은 구름 높이에 대한 정확한 정보가 비행 운항의 안전에 중요한 공항에서 널리 사용됩니다. 운영 기상학에서는 자동 기상 관측소의 필수적인 부분입니다. 또한 기후 연구, 대기 모델링 및 대기 오염 관측에도 사용됩니다.

구조적으로 고도계는 일반적으로 광학 시스템( 광검출기)과 데이터 처리 및 녹음 시스템이 장착된 소형 장치입니다. 조명 조건과 독립적으로 작동하므로 낮과 밤에 모두 사용할 수 있습니다. 측정의 정확도는 감지기의 감도, 대기 조건 및 시스템의 광학 구성 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기