+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
*화학 수용체는 화학 신호를 감지하고 신경 자극으로 변환할 수 있는 특수 세포 또는 생물학적 구조입니다. 이러한 유형의 수용체는 생명체의 감각 시스템의 필수적인 부분으로, 환경과 신체 내부의 화학적 구성에 대한 정보를 수신할 수 있게 해줍니다. 화학 수용체의 작용은 리간드라고 하는 감지된 화학 물질과 수용체 표면 단백질의 상호 작용을 기반으로 하여 생리적 또는 신경 세포 반응을 활성화합니다.
고등 생물에서 케모 수용체는 말초 수용체와 중추 수용체로 나뉩니다. 말초 수용체는 특히 비강과 혀에 위치하며 후각과 미각과 관련된 기능을 가지고 있습니다. 반면 중추 화학 수용체는 주로 중추 신경계에 위치하며 산소, 이산화탄소 및 수소 이온 농도를 감지하여 호흡 및 혈액 pH 조절과 같은 항상성 과정의 조절에 관여합니다.
분자 수준에서 화학수용체는 G단백질 결합 막 수용체, 이온 채널 또는 리간드 활성화 효소의 형태를 취할 수 있습니다. 화학수용체에 의해 시작된 신호 전달 과정은 감각 세포의 막 전위에 변화를 일으켜 자극 처리 구조로 전달되는 활동 전위를 생성할 수 있습니다.
화학 수용체의 중요성은 생물학적 시스템을 넘어 가스 감지기, 공기 성분 분석기 또는 의료 진단 장치와 같은 기술에 사용되는 화학 센서의 개발에 영감을 제공합니다. 그 메커니즘에 대한 연구는 생체 모방과 인공 지각 시스템 개발의 맥락에서도 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。