+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
밀도계( )는 액체와 때로는 반고체의 밀도 또는 비중을 측정하는 데 사용되는 측정기입니다. 밀도계의 작동 원리는 물에 잠긴 물체에 작용하는 부력이 변위하는 유체의 무게와 같다는 아르키메데스의 부력 원리를 기반으로 합니다. 실제로 밀도계는 밀도 값을 직접 읽을 수 있도록 하단에 안정기가 있고 상단에 측정 눈금이 있는 유리 또는 플라스틱 실린더 형태를 취합니다.
측정하는 동안 밀도계는 테스트 중인 액체에 담그고 평형 위치에 고정되며, 액체의 밀도에 따라 담그는 깊이가 달라집니다. 값은 보정된 눈금에서 액체의 메 니스 커스 수준에서 읽습니다. 밀도계의 눈금은 특정 산업 분야에 따라 g/cm³, kg/m³, 보메도, API, 브릭스 또는 플라톤 등 다양한 단위로 눈금이 표시될 수 있습니다.
밀도계는 식품 산업(예: 음료의 당도 제어), 화학, 제약 및 석유화학 산업은 물론 분석 실험실에서 널리 사용됩니다. 측정의 정밀도는 액체의 온도에 따라 달라지므로 최신 밀도계에는 온도 보정 기능이 장착되어 있거나 기준 온도계와 함께 사용할 수 있습니다.
진동식 디지털 밀도계를 포함한 최신 버전의 밀도계는 조사 대상 시료로 채워진 측정 튜브의 진동 주파수 변화를 기반으로 자동 측정을 제공합니다. 이러한 장치는 높은 감도, 짧은 측정 시간, 품질 관리 시스템 또는 실험실 분석에 데이터를 기록하고 전송할 수 있다는 특징이 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。