+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
수정 검출기 는 과거 라디오 수신기 시스템에서 진폭 변조 신호를 감지하는 데 사용되는 구성 요소입니다. 이는 전파를 정류하여 그 봉투에 포함된 정보, 즉 오디오 신호를 추출하는 방식으로 작동합니다. 수정 검출기의 핵심 구성 요소는 원래 갈레나(황화납)와 같은 천연 광물이 '고양이'라고 불리는 얇은 접촉 와이어에 결합된 반도체 접합부입니다.
검출기에 사용되는 현상은 단방향 전류 흐름과 캐리어에서 저주파 성분의 분리를 가능하게 하는 반도체의 비선형 전도 특성()을 기반으로 합니다. 이러한 감지기는 수신된 전파에서 직접 에너지를 얻기 때문에 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않으므로 패시브 시스템입니다.
수정 검출기는 더 발전된 전자 장치로 대체되었지만 무선 전자 장치 및 고체 전자 장치의 역사에서 중요한 단계를 나타냅니다. 그 작동은 전기 공학](/kr/ko/news/library-articles/page/68888/) 의 기본 법칙 [과 간단한 감지 시스템의 기능을 보여줍니다. 오늘날에는 배터리 또는 기타 전원이 필요없는 간단한 검출기 수신기의 구성을 포함하여 주로 교육 및 실험 목적으로 사용됩니다. 역사적 결정의 현대적 등가물은 낮은 임계 전압에서 유사한 정류 특성을 제공하는 고체 게르마늄 다이오드입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。