+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전압 분배기는 입력 전압을 공급 전압에 비례하여 감소시키는 데 사용되는 기본 전기 회로입니다. 일반적으로 두 개 이상의 수동 소자(가장 일반적으로 저항기)가 직렬로 연결되어 구성되지만 신호 특성 및 애플리케이션 요구 사항에 따라 용량성 또는 유도성 소자도 사용할 수 있습니다.
분배기의 원리는 옴의 법칙과 직렬 회로의 전압 분할 규칙을 기반으로 합니다. 회로에 인가된 총 전압은 저항에 따라 소자 간에 분배됩니다. 이러한 요소 사이의 중간 지점에서 인출되는 출력 전압은 저항 비율의 함수이므로 지정된 범위 내에서 원하는 전압 값을 정확하게 얻을 수 있습니다.
전압 분배기는 신호 레벨을 일치시키고, 입력 또는 기준 전압을 스케일링하고, 기준 전압을 생성해야 하는 측정, 제어 및 아날로그 시스템에서 널리 사용됩니다. 디지털 전자 제품에서는 서로 다른 전압 표준 간에 로직 레벨을 변환하는 데도 사용됩니다.
전압 분배기를 설계할 때는 임피던스가 낮은 부하를 측정 지점에 연결하면 전압 비율이 교란되고 원치 않는 편차가 발생할 수 있으므로 부하가 특성에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 높은 정확도가 필요한 경우 신호 버퍼링 또는 충분히 높은 임피던스 값()을 가진 구성 요소 선택이 사용됩니다.
분배기의 원리는 간단하지만 올바르게 구현하려면 저항 오차, 온도 영향, 노이즈 및 시간 경과에 따른 파라미터 안정성과 같은 여러 가지 실질적인 요소를 고려해야 합니다. 동적 애플리케이션에서는 복소 임피던스를 사용하여 주파수 영역에서 분석되는 용량성 디바이더도 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。