+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
펌웨어(펌웨어)는 전자 장치의 비휘발성 메모리에 내장된 특수한 유형의 소프트웨어로, 하드웨어와 운영 또는 애플리케이션 시스템의 상위 계층 사이의 중간 역할을 합니다. 하드웨어의 기본 작동, 구성 및 작동 기능 제어에 필요한 일련의 지침과 알고리즘( )이 포함되어 있기 때문에 하드웨어 작동에 필수적인 요소입니다. 일반적인 애플리케이션 소프트웨어와 달리 펌웨어는 특정 하드웨어 아키텍처에 직접 연결됩니다.
일반적으로 펌웨어는 비휘발성 메모리, 예: ROM, EEPROM 또는 플래시에 저장되어 전원을 끈 후에도 유지할 수 있습니다. 최신 디바이스에서는 통신 버스 또는 인터페이스 USB 를 통해 업데이트하는 것이 점점 더 보편화되고 있으며, 이를 통해 물리적 개입 없이 버그를 수정하고 기능을 추가하거나 시스템 보안을 강화할 수 있습니다.
펌웨어는 마이크로컨트롤러, 임베디드 시스템, 주변기기(프린터, 키보드, 라우터), 디스크 드라이브, 통신 인터페이스 및 TV, 카메라 또는 오디오 시스템과 같은 소비자 장비에서 중요한 역할을 합니다. 대부분의 경우 펌웨어는 전원이 인가되면 가장 먼저 실행되어 초기화 및 테스트 루틴(예: 컴퓨터의 POST)을 수행하고 추가 시스템 구성 요소를 실행합니다.
펌웨어의 특징은 결정론적 특성과 외부 운영 체제로부터의 독립성으로, 예측 가능한 작동과 장치 응답의 짧은 지연 시간을 보장합니다. 동시에 컴퓨팅 성능, 메모리 또는 전력 소비와 같은 리소스 제약을 고려하여 설계해야 하므로 엄격한 코드 최적화와 하드웨어 아키텍처에 대한 낮은 수준의 지식이 필요합니다. 보안 측면에서도 펌웨어는 잠재적인 공격 벡터이므로 펌웨어의 무결성과 안전한 업데이트 기능은 중요한 설계 고려 사항입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。