+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

FMEA(고장 모드 및 영향 분석) - 정의

FMEA(고장 모드 및 영향 분석 )는 품질 엔지니어링 및 위험 관리에서 시스템, 제품 또는 프로세스의 잠재적 고장 모드(실패)를 식별하고 전체 기능에 미치는 영향을 평가하는 데 사용되는 체계적인 분석 기법입니다. FMEA의 주요 목적은 구성 요소 또는 프로세스가 어떻게 실패할 수 있는지, 이로 인해 어떤 영향을 미칠 수 있는지, 그러한 이벤트 발생 위험을 줄이기 위해 어떤 예방 또는 시정 조치를 취할 수 있는지 체계적으로 파악하는 것입니다.

PFMEA(프로세스 고장 모드 및 영향 분석) 는 제조 및 운영 프로세스의 분석에 초점을 맞춘 FMEA의 특정 변형입니다. 기존의 제품 중심 FMEA와 달리 PFMEA는 공정 변수, 기계 및 작업자 역량, 환경 조건 및 인적 요인을 고려하여 기술, 물류 및 조립 활동의 수행과 관련된 위험을 조사합니다.

PFMEA 수행 프로세스에는 결함의 가능한 원인 파악, 심각도(심각도), 발생 확률(발생) 및 감지 가능성(감지)을 평가하여 위험 우선순위 번호(RPN)를 계산하는 것이 포함됩니다. RPN 값이 높을수록 시정 조치 또는 프로세스 개선이 필요한 영역을 나타냅니다.

FMEA와 PFMEA를 사용하면 조직은 제품 결함과 관련된 비용을 최소화하고 제품 품질과 신뢰성을 개선하며 고객 만족도를 높이고 IATF 16949, ISO 9001 또는 항공우주 및 의료 산업 표준과 같은 품질 표준의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 최신 품질 관리 시스템에서 FMEA 기법은 분석을 동적으로 업데이트하고 PLM 및 MES 시스템()과 통합할 수 있는 IT 도구로 지원되는 경우가 많습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기