+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
HAST (고가속 스트레스 테스트)는 전자 부품](/kr/ko/news/library-articles/page/69118/) 의 가속 신뢰성 테스트 방법 [으로, 극한의 습도와 온도에 노출시켜 잠재적인 결함이나 성능 저하 메커니즘을 빠르게 감지하는 테스트입니다. 이 테스트는 고온(보통 100°C 이상)과 높은 상대 습도(85-100%에 도달)로 인해 노화 과정을 크게 가속화하는 환경을 조성하는 압력 챔버에서 수행됩니다.
표준 습도 테스트와 달리 HAST는 양압에서 진행되기 때문에 수분 확산, 전해 부식, 이온 침투 또는 재료 구조의 박리와 관련된 결함을 밝히는 데 필요한 시간을 몇 배나 단축하는 효과가 있습니다. 이 절차를 통해 구조적 또는 제조상의 약점을 빠르게 식별할 수 있을 뿐만 아니라 여러 배치 또는 부품 납품의 품질을 비교할 수 있습니다.
HAST는 주로 반도체 산업, 집적 회로, 축전기, 센서 및 엄격한 신뢰성 기준을 충족해야 하는 기타 민감한 전자 부품 제조, 특히 자동차, 항공우주, 의료 또는 군사 등의 분야에서 사용됩니다. 제품 수명 주기 초기에 결함을 감지할 수 있는 이 방법은 검증 및 검증 프로세스를 지원하고 제품의 전반적인 품질을 개선하는 데 기여합니다.
테스트가 진단적 가치를 가지려면 테스트 조건이 엄격하게 통제되고 특정 표준(예: JEDEC JESD22-A118)을 준수해야 합니다. 또한 가속 노화가 항상 실제 작동 조건을 반영하는 것은 아니므로 결과를 적절하게 해석하려면 구성 요소의 적용 상황을 고려해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。