+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

히트 스프레더 - 정의

히트 스프레더 는 프로세서, 메모리 칩, 전원 트랜지스터 또는 LED 모듈과 같은 반도체 부품에서 발생하는 열을 효율적으로 분산하기 위해 전자 설계에 사용되는 패시브 부품입니다. 주요 기능은 방열 표면적을 늘려 온도를 고르게 분산시키고 장치의 내구성과 성능에 악영향을 미칠 수 있는 국부적인 과열 지점을 줄이는 것입니다.

히트 스프레더는 열전도율이 높은 소재, 가장 일반적으로 구리, 알루미늄 또는 그 합금으로 만들어집니다. 히트스프레더의 디자인은 평면 웨이퍼, 근위 연대 또는 IC 차대에 통합된 특수 성형 부품의 형태를 취할 수 있습니다. 대부분의 경우 페이스트, 와셔 또는 위상 열 커넥터와 같이 열 전도성을 개선하는 재료를 사용하여 열원 표면에 직접 연결됩니다.

열을 환경으로 방출하는 기능을 하는 기존 방열판과 달리 히트 스프레더는 주로 점 열원에서 더 넓은 접촉 영역으로 열을 전달하는 중개자 역할을 하며, 종종 고급 냉각 시스템과 함께 작동합니다. 이러한 설계 덕분에 다운스트림 냉각 단계에서 열교환기(](/kr/ko/news/library-articles/page/69868/) )의 온도 구배를 줄이고 효율( [)을 높이는 데 도움이 됩니다.

히트스프레더 기술은 기존 냉각 방식으로는 불충분한 고출력 밀도 장치에서 특히 중요합니다. 적절한 설계는 전자 회로의 신뢰성과 산업, 소비자 및 군사용 애플리케이션의 열 요구 사항 충족에 직접적인 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기