+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

헤테로다인 - 정의

헤테로다인 은 라디오 및 전자 기술에서 믹싱으로 알려진 주파수 변환을 실현하기 위해 사용되는 주파수 의존적 보조 신호입니다. 이 용어는 두 신호의 비선형 조합으로 입력 신호의 주파수의 합과 차이인 새로운 주파수 성분을 생성하는 헤테로다인 자체의 프로세스를 의미하기도 합니다. 헤테로다인은 로컬 발진기에 의해 가장 자주 생성되며, 이를 사용하면 무선 신호를 스펙트럼의 한 부분에서 다른 부분(일반적으로 소위 중간 주파수(IF), 추가 처리에 더 편리함)으로 이동시킬 수 있습니다.

헤테로다인 개념은 입력 신호가 헤테로다인 신호와 혼합되어 수신 채널의 주파수에 관계없이 안정적이고 고정된 중간 주파수를 생성하는 시스템인 슈퍼헤테로다인 무선 수신기의 작동을 뒷받침합니다. 이 접근 방식은 필터와 증폭기의 설계를 단순화하고 정밀한 튜닝을 가능하게 하며 시스템의 선택성과 감도를 향상시킵니다.

헤테로다이닝은 레이더 기술, 위성 통신 시스템, 스펙트럼 분석기, 악기 및 음향 신호 처리에도 사용됩니다. 이 프로세스는 다이오드, 트랜지스터 또는 집적 회로와 같은 비선형 전자 부품의 특성에 의존하여 새로운 스펙트럼 구성 요소를 생성합니다.

물리적 관점에서 헤테로다인은 시간 영역에서 두 개의 정현파 파형이 곱해져 원래 신호의 합과 차이인 주파수를 가진 구성 요소가 생성됩니다. 이 중 하나(일반적으로 주파수가 낮은 것)를 선택하면 신호에 포함된 정보를 잃지 않고 신호의 추가 분석 및 처리를 간소화할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기