+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

HSPA(고속 패킷 액세스) - 정의

HSPA(고속 패킷 액세스)는 3세대(3G) 네트워크에서 대역폭 및 패킷 전송 성능을 높이기 위해 개발된 UMTS(범용 이동통신 시스템) 기술 의 일련의 확장 기술을 포괄적으로 지칭하는 용어입니다. 이 기술에는 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다: 사용자에 대한 데이터 전송 속도를 높이는 HSDPA(고속 다운링크 패킷 액세스)와 사용자에서 네트워크 방향으로의 성능을 향상시키는 HSUPA(고속 업링크 패킷 액세스)가 그것입니다.

HSPA는 3GPP(3세대 파트너십 프로젝트)에서 WCDMA 시스템의 진화로 정의한 것으로, 데이터 전송 속도가 훨씬 빨라지고 응답 시간(지연 시간)이 단축되어 모바일 인터넷 서비스 사용 편의성이 크게 향상되었습니다. HSPA의 도입으로 데이터 다운로드는 초당 수~수십 메가비트, 업로드는 수 메가비트의 속도가 가능해졌으며, 이는 도입 당시 모바일 전송의 획기적인 발전을 의미했습니다.

HSPA의 기본은 동적 무선 리소스 관리, 적응형 코딩 및 변조, 채널 액세스 시간 단축입니다. 이 시스템은 시간 및 코드 기반 채널 파티셔닝과 향상된 MAC 계층 기능을 기반으로 하는 다중 액세스 기술을 사용하여 효율적인 대역폭 할당과 오류 패킷의 재전송을 담당합니다. 이를 통해 사용 가능한 스펙트럼을 더 잘 활용하고 현재 전파 조건에 맞게 전송 파라미터를 조정할 수 있습니다.

HSPA는 3G 기술과 LTE 시스템 사이의 가교 역할을 하며 모바일 광대역 네트워크의 발전에 핵심적인 역할을 해왔습니다. 현재는 점차 새로운 솔루션에 의해 대체되고 있지만, 특히 4세대 네트워크가 아직 널리 보급되지 않은 전 세계 많은 지역에서 여전히 통신 인프라의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기