+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

무력감 - 정의

무력화는 반복적으로 적용해도 한 번 수행한 것과 같은 결과가 나오는 연산의 속성을 설명하는 수학적 및 컴퓨터 과학 개념입니다. 공식적으로, 집합 X에서 연산하는 이진 연산 f의 경우, 집합의 각 원소 x에 대해 동등성이 유지되면 이 함수는 무효입니다: f(x, x) = f(x). 단항 함수의 맥락에서 이 조건은 f(f(x)) = f(x)로 단순화되며, 이는 함수를 자체 결과에 적용해도 결과가 변경되지 않음을 의미합니다.

컴퓨터 과학에서 무효성은 분산 시스템, 네트워크 프로토콜, 데이터베이스, 웹 서비스 설계에서 기본적인 역할을 합니다. 예를 들어 HTTP PUT 요청은 동일한 작업을 서버에 반복적으로 전송해도 첫 번째 실행 이후에는 리소스의 상태가 변경되지 않으므로 네트워크 장애 발생 시 반복적인 저항을 제공하기 때문에 비동력적입니다.

준집합, 모노이드 또는 부울 대수와 같은 대수 추상 구조에서 공비성은 논리 연산(예: 결합, 대체) 및 투영 함수의 분류 기준으로 사용됩니다. 함수형 프로그래밍과 수학적 논리에서 이 개념은 부작용 없이 결정론적이고 예측 가능한 연산을 보장하는 구조를 의미하기도 합니다. 엔지니어링 실무에서 무능력성은 내결함성, 쉽게 테스트할 수 있고 재구성 가능한 시스템 설계를 촉진합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기