+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

초저주파(아음속) - 정의

Infrasound 는 음파 의 주파수가 인간 귀의 청각 하한, 즉 20Hz 미만입니다. 의식적으로 소리로 인식되지는 않지만 진동, 진동 또는 주관적인 불편함의 형태로 신체에서 그 존재를 느낄 수 있습니다. 음파는 오랜 시간 동안 공기를 통해 전파되고 다양한 매체를 투과할 수 있기 때문에 많은 과학 및 기술 분야에서 특히 중요합니다.

적외선 소스는 자연적 또는 인공적일 수 있습니다. 자연에서는 화산 폭발, 지진, 폭풍, 파도 또는 지각 운동과 같은 지구물리 현상에 의해 생성됩니다. 또한 일부 동물(예: 코끼리)이 장거리 통신의 한 형태로 생성하기도 합니다. 기술 환경에서는 기계 장비, 풍력 터빈, 내연 기관, 산업용 팬 또는 고속 열차에서 인프라 사운드가 발생합니다.

물리적 관점에서 볼 때, 적외선 소리는 길이가 수백 미터에 이르는 종파이며, 이는 최소한의 감쇠( 감쇠)로 장거리 전파 능력에 영향을 미칩니다. 이를 감지하고 분석하려면 고감도 및 정밀도를 갖춘 특수 감지기가 필요합니다. 엔지니어링 분야에서는 구조물 모니터링, 자연재해 감지 시스템, 지구 내부 연구를 위한 지구물리학 등에 사용됩니다.

초저주파가 인간의 건강과 웰빙에 미칠 수 있는 영향 때문에 생물학적 영향에 대한 연구가 진행되고 있습니다. 단기간 노출은 일반적으로 지속적인 영향을 미치지 않지만 장기간 노출되면 두통, 불안감, 피로감 또는 불균형과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 따라서 음향 위생 및 안전 기관에서는 작업 환경과 공공장소의 소음 수준에 대한 표준과 규정을 관심 있게 지켜보고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기