+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
*애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 서로 다른 소프트웨어 구성 요소 간의 통신을 가능하게 하는 정의된 메소드, 데이터 구조, 프로토콜 및 도구의 집합입니다. API는 내부 구현과는 독립적인 표준화된 방식으로 시스템, 서비스, 라이브러리 또는 애플리케이션에 특정 기능을 제공하는 중개 계층의 역할을 합니다. 이를 통해 개발자는 작업의 세부 사항을 배울 필요 없이 기성 리소스나 기능을 사용할 수 있습니다.
기술적으로 API는 소프트웨어 구성 요소가 로컬 및 분산 환경에서 서로를 호출하고 데이터를 교환하는 방법을 정의합니다. 운영 체제에서 API는 하드웨어 액세스, 파일 관리 또는 사용자 인터페이스 처리를 위한 기능을 제공합니다. 웹 애플리케이션의 맥락에서 API는 결제 시스템, 지도, 데이터베이스 또는 소셜 미디어 플랫폼과 같은 외부 서비스와의 통합을 가능하게 합니다. 핵심 기능은 추상화 제공으로, API 사용자는 소스 코드 에 액세스하거나 시스템 로직에 간섭할 필요 없이 해당 기능을 사용할 수 있습니다.
최신 API는 REST(Representational State Transfer) 또는 GraphQL과 같은 웹 아키텍처를 기반으로 하는 경우가 많으며 HTTP 프로토콜과 JSON 또는 XML 데이터 형식을 사용합니다. API는 가용성 정도와 통합 목적에 따라 공개, 비공개 또는 파트너가 될 수 있습니다. API 문서에는 사용 가능한 리소스, 요청 및 응답 형식, 권한 부여 규칙 및 가능한 사용 제한이 정의되어 있습니다.
잘 설계된 API는 일관성, 투명성, 호스트 시스템의 변화에 대한 복원력을 특징으로 합니다. 확장 가능한 모듈식 정보 시스템을 구축하는 데 있어 API의 역할은 매우 중요하며, 여러 엔터티 간의 기능 및 데이터 공유를 기반으로 다계층 애플리케이션, 마이크로서비스 아키텍처의 서비스 및 생태계를 구축할 수 있게 해줍니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。