+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
상호 변조( )는 비선형 전자 회로에서 서로 다른 주파수의 두 개 이상의 파동이 동시에 상호 작용하여 새로운 주파수에서 추가 신호가 형성되는 비선형 현상입니다. 이러한 주파수는 입력 신호의 정수 배수의 합과 차이의 조합이며 원래 신호에는 존재하지 않으므로 전송 경로에서 왜곡 및 간섭을 일으킬 수 있습니다.
상호 변조 현상은 주로 무선 장비, 증폭기, 주파수 믹서, 필터 및 신호와 완전히 선형적으로 동작하지 않는 기타 구성 요소에서 발생합니다. 실제로 저차(예: 3차) 상호 변조 제품은 유용한 대역 근처에서 발생하여 전송을 방해할 수 있으므로 특히 중요합니다. 무선 통신 시스템에서 상호 변조는 신호 중첩, 전송 품질 저하 및 신호 대 잡음비 저하로 이어질 수 있습니다.
무선 엔지니어링 및 통신 분야에서 상호 변조 수준은 트랜시버의 주요 품질 파라미터 중 하나로 분석됩니다. 여기에는 무엇보다도 과도한 왜곡을 발생시키지 않고 여러 신호로 작동하는 시스템의 능력을 결정하는 상호 변조 계수(IP - 인터모듈레이션 곱)와 3차 크로스오버 지점(IP3)이 사용됩니다. 상호 변조 효과를 측정하고 줄이는 것은 기지국, SDR 수신기, 측정 장비 또는 고급 오디오 시스템과 같은 다중 채널 시스템을 설계하는 데 필수적입니다.
이 현상은 보편적이며 신호가 비선형 특성을 가진 요소와 상호 작용하는 경우 음향학 및 조명 기술에서도 발생할 수 있습니다. 전자 제품에서 이 현상은 불완전한 부품이나 부품 과부하를 나타내는 경우가 많으므로 회로 설계의 목표 중 하나는 사용 가능한 범위에서 상호 변조의 영향을 최소화하는 것입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。