+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
어셈블러 언어 는 사람이 이해할 수 있는 형태로 기계 프로세서 명령어를 직접 표현하는](/kr/ko/news/library-articles/page/69064/) 저수준 프로그래밍 언어의 클래스 [입니다. 어셈블러의 각 명령어는 중앙 처리 장치(CPU) 에서 수행하는 단일 연산에 해당하며, 표기법은 이진 연산 코드를 대체하는 니모닉 약어(예: MOV, ADD, JMP)를 기반으로 합니다. 어셈블러 언어로 작성된 프로그램은 결과 실행 파일을 생성하는 어셈블러라는 특수 프로그램에 의해 머신 코드로 변환되어야 합니다.
어셈블러 언어의 특징은 구문, 사용 가능한 명령어 집합 및 주소 지정 방법이 레지스터, 포트, 메모리 세그먼트 및 특정 컴퓨팅 장치에서 직접 작동하기 때문에 하드웨어 아키텍처에 대한 의존성이 강하다는 것입니다. 즉, 한 유형의 프로세서(예: x86, ARM, AVR)용으로 작성된 코드는 재조정 없이는 다른 프로세서로 이식할 수 없습니다.
어셈블리 언어는 하드웨어에 근접하기 때문에 시스템 리소스를 매우 높은 수준으로 제어할 수 있어 작동 속도, 메모리 소비 및 정확한 실행 시간 측면에서 최적화가 가능합니다. 임베디드 시스템, 장치 컨트롤러, 운영 체제, 실시간 소프트웨어 또는 알고리즘 암호화 등 하드웨어에 대한 최대 성능 또는 정밀한 제어가 필요한 상황에서 사용됩니다.
어셈블러로 작성하려면 프로세서 아키텍처, 레지스터 레이아웃, 주소 지정 모드 및 메모리 구성 방식에 대한 깊은 지식이 필요합니다. 언어의 복잡성과 오류가 발생하기 쉬운 특성으로 인해 코드의 중요한 부분을 작성해야 하는 경우에 주로 사용되며, 대부분의 최신 애플리케이션은 상위 수준의 언어로 개발됩니다. 그럼에도 불구하고 어셈블러에 대한 지식은 소프트웨어와 전자 장치 및 저수준 진단을 긴밀하게 통합해야 하는 분야에서 여전히 유용한 기술입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。