+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

컴팩트론 - 정의

컴팩트론 은 주로 군사, 항공우주, 컴퓨터 장비, 전문 측정 및 통신 시스템과 같은 고밀도 전자 기기에 사용하기 위해 소형화된 형태로 제작된 전자관 의 한 유형입니다. 20세기 중반 진공 부품의 소형화 필요성에 대응하기 위해 개발된 컴팩트론은 하나의 유리 전구에 여러 개의 활성 구조(예: 3극관, 펜토드 또는 다이오드)를 결합하여 부품 수를 크게 줄이고 계측 회로를 간소화했습니다.

컴팩트론의 특징은 밀폐 진공 밀봉을 유지하면서 여러 기능 회로를 단일 인클로저에 통합한 것입니다. 내부 구성 요소는 동축 또는 동심원으로 장착되었으며 전극( )은 공통 또는 별도의 베이스 핀을 통해 배출되었습니다. 그 결과 전기적 안정성이 향상되고 기생 커패시턴스가 감소하며 고주파수에서 신호 손실이 감소했습니다.

컴팩트론은 1950년대와 1960년대에 특히 아날로그 기술에서 널리 사용되다가 트랜지스터와 집적 회로에 의해 대체되었습니다. 컴팩트론은 제한된 공간에서 더 복잡한 기능을 수행하면서 제조 비용을 절감하고 조립을 단순화할 수 있었습니다. 증폭기 회로, 발전기, 주파수 믹서, 검출기 및 초기 세대 디지털 시스템의 논리 소자로 자주 사용되었습니다.

이러한 설계로 인해 컴팩트론은 기존 전자관에 비해 열 성능이 우수하고 기계적 저항이 우수하며 소음 방출이 적은 것이 특징입니다. 오늘날 컴팩트론은 빈티지 전자 기기, 특히 오디오 장비와 빈티지 측정기의 보존 및 복원에 관여하는 수집가와 전문가들의 관심의 대상이 되고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기