+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
손실 압축은 사람의 인식이나 시스템 분석과 관련성이 낮은 것으로 간주되는 정보 부분을 의도적으로 제거하는 데이터 용량 감소 기법입니다. 주요 목표는 수신된 콘텐츠의 품질을 허용 가능한 수준으로 유지하면서 파일 크기나 데이터 속도를 크게 줄이는 것입니다. 무손실 압축 과 달리 이 프로세스는 일부 정보가 복구 불가능하게 손실되므로 압축 해제 후 원본 데이터를 완전히 복구할 수 없습니다.
손실 압축의 사용은 소스 신호의 모든 세부 사항을 등록할 수 없는 인간의 시각과 청각의 지각 특성을 활용하는 데 기반합니다. 이 유형의 알고리즘 은 입력 데이터를 분석하여 지각 관련성이 낮은 부분을 식별하고 이를 제거하거나 단순화된 형태로 기록합니다. 예를 들어 오디오 신호에서는 주파수 마스킹으로 인해 들리지 않는 소리가 제거될 수 있고, 이미지에서는 대비가 낮은 디테일이나 반복되는 패턴이 감소될 수 있습니다.
손실 압축은 일반적으로 이미지의 경우 JPEG, 오디오의 경우 MP3, AAC, Opus, 비디오의 경우 H.264 및 H.265와 같은 멀티미디어 형식에 사용됩니다. 대역폭과 공간이 제한된 환경에서 데이터를 효율적으로 전송하고 저장할 수 있어 스트리밍, 모바일 시스템, 웹 서비스 및 중요하지 않은 데이터 아카이빙에 매우 중요합니다. 많은 애플리케이션에서 사용 가능한 리소스와 필요한 품질에 따라 압축률을 동적으로 조정할 수 있습니다.
압축률을 과도하게 낮추면 이미지가 흐려지거나 금속성 사운드가 발생하거나 동영상의 부드러움이 떨어지는 등 눈에 보이는 아티팩트나 왜곡이 발생할 수 있으므로 적절한 압축 수준을 선택하려면 품질과 성능 간의 균형이 필요합니다. 이러한 이유로 전문 시스템에서는 콘텐츠 인식에 미치는 영향을 최소화하면서 높은 효율성을 유지하기 위해 고급 품질 분석 방법과 인코딩 매개변수 최적화를 사용합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。