+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
컴프레서 는 가스의 열역학](/kr/ko/news/library-articles/page/69742/) 의 원리 [를 준수하여 부피를 줄여 가스의 압력을 높이는 데 사용되는 기술 장치입니다. 산업 현장에서 압축기는 공기 및 기타 가스를 압축하여 공압 드라이브, 냉동 시스템, 에어컨 시스템 및 기술 공정에서 직접 저장, 운송 또는 작업 매체로 사용할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
압축기의 작동 메커니즘에는 피스톤, 볼트, 베인 또는 다이어프램일 수 있는 작동 요소를 통해 가스에 대한 기계적 작업을 수행하는 것이 포함됩니다. 기계적 에너지는 가스 분자에 전달되어 내부 에너지를 증가시키고 대부분의 경우 압력과 온도를 증가시킵니다. 컴프레서는 설계에 따라 용적식 컴프레서와 유량식 컴프레서로 나뉘며, 압축 프로세스가 구현되는 방식이 다릅니다.
압축기 설계는 최대 작동 압력, 체적 용량, 에너지 효율 및 압축 매체의 냉각 요구 사항과 같은 매개 변수를 고려해야 합니다. 고성능 컴프레서는 첨단 인터쿨링 시스템과 윤활유 시스템을 사용하여 기계적 및 열 손실을 최소화합니다. 최근에는 압축 가스의 순도가 절대적으로 중요한 식품, 제약 및 전자 산업에서 필수적인 무급유 컴프레서를 사용하는 경우가 많습니다.
산업 자동화 실무에서 컴프레서는 액추에이터, 밸브 및 공압 도구에 동력을 공급하는 공압 시스템의 필수적인 부분입니다. 또한 특수 애플리케이션에서는 높은 기밀성과 공정 파라미터의 정밀한 제어가 필요한 시스템에서 수소 또는 질소와 같은 기술 가스용 컴프레서를 사용합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。