+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

대류 - 정의

대류는 액체나 기체와 같은 유체 매체에서 분자의 거시적 움직임으로 인해 발생하는 열과 질량 수송 과정입니다. 이 현상은 주어진 매체의 온도 또는 밀도 차이로 인해 발생하며 대류가 형성됩니다. 대류는 냉각, 가열 및 대기 순환 과정을 포함한 많은 물리적, 기술적 현상에서 핵심적인 역할을 합니다.

대류에는 자연 대류(자유 대류)와 강제 대류의 두 가지 기본 메커니즘이 있습니다. 자연 대류의 경우, 매체의 움직임은 외부의 영향 없이 고르지 않은 온도 분포로 인한 부력에 의해 발생합니다. 반면 강제 대류는 팬, 펌프 또는 액체나 기체 속 물체의 움직임과 같은 기계적 요인에 의해 매체의 흐름이 시작될 때 발생합니다. 두 가지 유형의 대류는 모두 열 수송 및 유체 역학 방정식에서 파생된 수학적 관계로 설명됩니다.

공학적 관점에서 대류는 전도 및 복사와 함께 열 전달의 세 가지 주요 메커니즘 중 하나입니다(). 전자 및 기계 시스템에서는 부품의 신뢰성과 수명에 영향을 미치는 과도한 열을 효율적으로 제거하는 데 사용됩니다. 또한 열교환기, 공조 시스템의 설계와 기상 및 해양 현상 분석에도 사용됩니다.

대류 현상에 대한 정량적 설명은 주어진 시스템에서 열 전달의 강도를 평가할 수 있는 누셀트, 프랜틀 및 레이리 수와 같은 매개 변수를 고려합니다. 이러한 수치를 고려하는 것은 산업 응용 분야와 과학 연구에서 열 프로세스를 모델링하는 데 필수적입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기