+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
아크 램프( )는 일반적으로 탄소나 내열성 금속으로 만들어진 두 개의 전극( ) 사이에서 형성되는 전기 아크()의 원리( )를 이용해 작동하는 광원입니다(). 광 발산은 전극 재료의 강렬한 가열과 아크 간극에 존재하는 가스의 이온화에 의해 발생합니다. 이 현상은 전기적 돌파를 일으킬 만큼 충분한 전압을 가함으로써 발생하며, 이로 인해 수천 도에 달하는 매우 높은 온도의 아크가 발생하고 유지됩니다.
초기 아크 램프는 개방된 공기 중에서 작동했으나, 시간이 지남에 따라 아르곤, 네온 또는 수은 증기와 같은 제어된 대기 환경이 사용되어 광 출력을 높이고 수명을 연장했습니다. 사용되는 가스와 설계에 따라 아크 램프는 서로 다른 색상과 스펙트럼 특성을 가진 빛을 방출할 수 있습니다. 수은 증기등이나 크세논 램프와 같은 고압형에서는 강렬한 백색광이나 주광과 유사한 빛을 방출합니다.
높은 밝기와 집중된 광속 덕분에 아크 램프는 영화 영사기, 무대 스포트라이트, 등대 및 산업용 조명 시스템에 널리 사용되었습니다. 또한 아크 용접 기술과 강렬한 열원이 필수적인 일부 화학 공정에서도 사용되었습니다. 그러나 아크 램프의 작동에는 높은 전력 소비, 자외선 방출, 아크 안정화 및 냉각 시스템이 필요합니다.
설계 측면에서 아크 램프는 아크 특성이 비선형적이고 적절한 제약 조건 없이는 불안정하기 때문에 특수한 점화 및 전류 제어 시스템이 필요합니다. 비록 방전 램프( ) 및 LED와 같은 더 현대적인 광원에 의해 대체되었지만, 극도의 광도가 요구되는 특수한 용도에서는 여전히 사용되기도 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。