+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
퍼지 논리(퍼지 논리) 는 고전적인 이변량 논리를 일반화한 것으로, 논리적 값이 참(1) 또는 거짓(0)의 상태에 국한되지 않고 [0, 1] 구간에서 어떤 중간 값도 취할 수 있습니다. 이 개념을 사용하면 부정확하거나 모호하거나 부분적으로 참인 정보를 수학적 모델링할 수 있으므로 명확하게 분류하기 어려운 현상을 설명하는 데 응용할 수 있습니다.
퍼지 논리의 기본은 퍼지 집합으로, 멤버십은 명확한 기준이 아니라 주어진 요소가 주어진 집합에 속하는 정도를 결정하는 멤버십 함수에 의해 설명됩니다. 이를 통해 뚜렷한 경계가 없는 '따뜻하다', '빠르다', '크다'와 같은 자연어 개념을 공식적으로 표현할 수 있습니다.
퍼지 논리를 사용하는 시스템은 전제와 결론이 정확하지 않을 수 있는 if-then 규칙에 따라 작동합니다. 퍼지 규칙에 기반한 추론 프로세스를 통해 불완전하거나 불확실한 데이터를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있으며, 연속성과 안정성을 유지하면서 운영할 수 있습니다. 퍼지 값으로 표시되는 최종 결과는 특정 제어 값을 생성하기 위해 퍼지를 제거할 수 있습니다.
퍼지 로직은 특히 기존의 수학적 모델이 너무 복잡하거나 부적절한 것으로 판명된 제어 엔지니어링, 오토메이션, 로봇 공학 및 전문가 시스템에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 퍼지 논리는 인간의 행동과 비선형 물리적 시스템의 특성을 더 잘 표현하는 적응적이고 유연한 알고리즘을 설계할 수 있게 해줍니다. 실시간으로 구현할 수 있고 입력 데이터의 오류와 노이즈에 대한 내성이 뛰어나기 때문에 인기가 높습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。