+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

휘도 - 정의

휘도는 주어진 방향으로 표면에서 방출, 반사 또는 투과되는 빛의 강도를 설명하는 물리적 광도량으로, 해당 표면의 단위 면적 및 실측각과 관련이 있습니다. 휘도는 제곱미터당 칸델라(cd/m²) 단위로 측정되며 관찰자가 주관적으로 인지하는 표면의 밝기를 반영합니다.

광속이나 조도와 달리 휘도는 빛의 방출 방향성과 공간 분포를 고려하기 때문에 시각적 경험과 시각적 인체공학 분석에서 특히 중요합니다. 휘도는 방향성을 나타내는 양으로, 표면이 관찰되는 각도와 무광택, 광택 또는 투명과 같은 구조의 특성에 따라 달라집니다.

휘도는 조명, 디스플레이, 스크린 및 비전 시스템의 광학 설계에 사용되며, 장면에서 개별 요소의 밝기 수준을 제어하고 평가하는 것이 중요합니다. 스크린 기술에서는 다양한 조명 조건에서 대비 및 가독성과 같은 이미지 매개변수를 정의하는 데 사용됩니다. 또한 사무실 공간에서 눈부심을 평가할 때와 같이 시각적 편안함과 눈 보호에 대한 분석의 핵심 매개변수이기도 합니다.

휘도 측정은 특정 시야에서 광학 변환기에 떨어지는 빛의 양을 측정하는 특수 기기인 휘도 측정기를 사용합니다. 최신 측정 방법을 사용하면 넓은 영역의 휘도 분포를 높은 정확도로 분석할 수 있으며, 이는 자동차 및 항공우주 산업뿐만 아니라 공공 공간, 도로 인프라 설계에 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기