+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
카르노 방법( )은 디지털 회로 설계에 사용되는 논리 함수를 단순화하기 위한 그래픽 기법입니다. 부울 표현식의 변수 수와 부울 연산의 기능을 변경하지 않고도 그 수를 줄일 수 있습니다. 주로 곱의 합(SOP) 또는 합의 곱(POS)으로 표현되는 함수를 최소화하는 데 사용되며, 이를 통해 논리 다이어그램을 간소화하고 게이트의 개수 를 줄이며 디지털 회로의 효율을 높일 수 있습니다( ).
이 방법은 셀이 논리 함수의 입력 변수 값의 가능한 조합을 나타내는 2차원 배열인 이른바 카르노 맵을 기반으로 합니다. 각 셀은 특정 최소값 또는 최대값에 할당된 하나의 함수 값(일반적으로 0 또는 1)에 해당합니다. 맵의 행과 열의 순서는 그레이의 코드와 일치하며, 인접한 셀이 하나의 변수만 다르도록 하는 것이 그룹화에 중요합니다.
단순화 프로세스에는 논리 값이 1(또는 출력 형식에 따라 0)인 인접 셀 그룹을 찾는 작업이 포함되며, 이 그룹은 2의 거듭제곱인 크기의 직사각형 블록으로 결합할 수 있습니다. 이러한 각 그룹은 주어진 범위에서 논리 결과에 영향을 미치지 않는 변수가 생략된 논리 표현식의 단순화된 구성 요소에 해당합니다.
변수가 많으면 맵이 너무 복잡해져 효과적으로 사용하기 어렵기 때문에 카르노 방법은 적은 수의 변수(보통 최대 6개)로 함수를 분석할 때 특히 유용합니다. 그러나 디지털 설계의 기초를 가르치는 데 있어 기본적인 교육 도구이며 Quine-McCluskey 알고리즘이나 도구 CAD 의 자동 논리 합성과 같은 고급 최적화 기법의 출발점입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。